采取初步措施,减少环境影响
入门指南的第一步,是为您的组织制定可持续发展战略,这些措施可能包括:设定目标,评估并优先考虑现有机会,以减少环境影响途径。
为您的组织制定可持续发展战略
一.设定目标
当您的行动计划与设定目标保持一致时,才能有效减少排放与资源消耗。
目标可以包括减少数据中心的碳足迹、功耗和用水量,以及优化供应链运营和减少电子废弃物。
当下趋势,一些数据中心运营商正在采用基于 "净零 "数据中心的愿景或构成该愿景的一些关键要素,来制定自身的目标。
广义上,"净零 "数据中心包括:
- 零损失:消除数据中心系统中的低效现象,并使利用率最大化
- 零 碳:消除数据中心电力消耗时产生的碳排放
- 零 水:消除数据中心运营对水的依赖
- 零废物:消除数据中心运营中产生的电子废弃物
二.明确框架和指标
在您制定可衡量的目标时,有许多框架和指标可供选择。
“衡量和报告数据中心效率和排放”章节中,便全面地评估了框架和指标。
大多数情况下,排放是减少环境影响的主要目标。《温室气体 (GHG) 协议》 提供了全面、标准化的全球框架,行业组织可以使用这些框架来了解、汇总、量化和减少排放,并与价值链合作伙伴携手完成这些工作。根据 《温室气体 议定书》,这些排放物包括。
范围 1: 自有和运营资产所产生的排放。这将包括
- 数据中心设施、IT和其他设备的排放
- 如公司的汽车、卡车等其他资产的排放
- 制造此类设施所采用的施工方法和选用材料所产生的排放
范围 2: 购买能源所产生的排放。
由于目前公共基础设施使用无碳能源直接满足数据中心行业电力需求的能力仍然有限,运营商正在利用电力购买协议等工具来抵消购买能源产生的碳排放。
范围 3: 其他一切(供应商、分销商、产品使用等)所产生的排放。
由于包含了第三方的活动和资产,此类排放将更难以计量。
在计算范围3排放量时,Colo和云计算提供商可能还会被要求向其客户报告排放情况,此时可以通过支持客户实现其可持续发展目标的报告去创造自身的竞争优势。.
此外,《温室气体协议》还规定了计算方式,并包含常见问题解答 ,以帮助企业量化排放。
三.明确可优先考虑的机遇
数据中心领域头部企业,在减少环境影响方面,采取了多层次、分阶段的方法来应对挑战。首先,可以从评估现有数据中心系统开始,根据目标和当前技术对机遇进行优先排序。
目前,许多企业已通过虚拟化服务器、使用热通道或冷通道气流封闭系统、采用免费冷却等手段来解决导致数据中心运营效率低下的问题。在这些行动的基础上,运营商应继续优先考虑那些可以达成目标所需持续性级别的解决方案,以保护客户所依赖的服务。
以下是您应考虑的一些机遇:
数据中心在处理利用不足的资产时遇到了困难。这是由于高峰需求的超额配置,且需要关键系统冗余的情况较少出现。
- 采用云服务,并关闭不用或几乎很少用的服务器,可以提供IT系统利用率;
- 选择能够以额定容量运行的电力设备,利用UPS系统的过载能力,来处理需求峰值,并采用高利用率的 N + 1 电力系统架构,均可以提高关键电力系统设备的利用率。
评估数据中心效率最常用的指标是电源使用效率 (PUE)],其计算方法是以进入数据中心的电量除以用于支持 IT 负载的电量。目标是尽可能接近 1:1 的比值。
根据Uptime Institute的年度数据中心调查,2021年全球范围内数据中心的平均 PUE 为 1.57 。由于高效的数据中心PUE水平应能实现1.2左右,目前全球平均水平足以表明在这个领域还有很大的改进机会。

来源: Uptime Institute 表示,数据中心能效处于“较低水平”
热管理系统通常是降低 PUE 的最大因素。目前有几种节能和节水的热管理技术,可以帮助运营商降低现有数据中心PUE ,与确保新建数据中心具有较低的 PUE。随着越来越多的企业采用更高效的热管理系统后,他们已经开始将注意力转向消除关键电力系统的低效问题上。
目前预计,可再生能源还不足以能直接为数据中心的持续运行供电。即便是短至30毫秒 的波动和断电,也可能会损害IT设备并造成停机。
这个问题正在通过将可再生能源,与能够利用可再生资源生产氢气的系统配对来解决。在可再生能源无法直接提供所需电力的时间段内,燃料电池可使用氢气为数据中心供电。这些技术虽然正在不断进步,但在许多运营商可以放心地部署这些技术之前,还需更多的进展。
同时,随着技术的进步,运营商已采取了其他策略来参与可再生能源。
- 参与者可根据实体电力购买协议 (PPA) 直接从其使用的电网购买可再生能源。
- 通过虚拟 PPA,参与者使用合同向可再生能源项目支付在另一个市场出售的电力,并获得可再生能源的信用。
- 运营商可使用可再生能源证书 (REC),这是一种市场工具,提供了一种以可验证的方式买卖可再生能源的简化方法。
依靠水密集型冷却技术来降低PUE的企业,当今已有了其他选择方案,可在减少或消除水消耗的同时实现类似的节能。
用水效率(WUE)可用于衡量数据中心的用水效率,计算方法是以现场用于冷却、调节湿度和发电的水量除以其 IT 设备总能耗。特别是在水资源匮乏的地区,水消耗会是一个业务连续性及环境问题,会拥有更强烈的动机来降低WUE。
数据中心服务器产生的热量可以被收集再利用。
北欧国家将废热回收利用作为区域能源使用 。在美国,加州甚至正在通过Title 24《加利福尼亚州建筑节能标准》来强制规定数据中心进行废热回收,这在未来还可能会被持续效仿。
液体冷却技术可以有效地支持热量再利用,因为这些系统使用的冷冻水循环传递能量的效率可比空气高10倍。 。
数据中心运营商正在与电子产品回收公司合作,最大限度地回收电子元件中的材料,并确保以负责的态度处置电子垃圾。此外,运营商还在重复利用、改造和转售二手设备。
回收指导 就如何减少、回收和处置电气和电子设备提供帮助。
数据中心所有者和运营商在推动整个行业变革方面处于有利地位,因为他们与建筑公司、IT系统和基础设施提供商、公用基础设施、服务提供商和其他公司等均有合作。
- 数据中心所有者和运营商可以发布授权令或为合作伙伴提供优先权,以满足特定目标;
- IT 和基础设施系统的制造商可以提供经认证的产品和技术,以验证设计、使用条件、合规性以及组件和材料是否可以回收;
- 数据中心团队可能还希望与合作伙伴协作,采用循环经济流程,以收集、翻新和再利用旧设备,并将废物重新加工成新材料。
减少数据中心对环境的影响,不能依赖单一的解决方案。
针对上述可减少环境影响的多个机遇,如何进行优先次序排列并利用,具体还得取决于您组织的目标、预算、现有技术和其他因素。
资源