建设和运营低影响数据中心
减少数据中心对环境的影响不仅仅有益于环境。它还可以降低运营成本,帮助吸引新客户,并主动满足日益严格的监管要求。您的行动方案取决于您是在开发新的设施,还是寻求优化现有的数据中心。

建设低影响数据中心
与优化现有设施的企业相比,处于数据中心开发流程早期的企业在减少排放方面具有优势。在一个新的设施中,您将在一块白板上描画蓝图,没有旧系统的负担。每一项决策都可以着眼于减少影响,新建设施往往可以达到现有设施无法实现的效率和资源利用水平。以下是一些可能改变新数据中心环境影响的决策。
如果企业有选择的灵活性,将设施选址在较冷气候地区可以更好地利用自然冷却来降低设施的能耗。然而,考虑到计算和存储资源需要更靠近用户,运营商通常无法如此奢侈,而是必须能在任何环境中高效运行,包括水资源有限的温暖气候地区。无论您的数据中心位于何处,在设计过程中都应考虑气候和水资源的可用性。
为新设施设定效率和用水目标可能会开辟新的融资选择。“绿色债券”越来越受欢迎,利率与环境绩效挂钩的 ESG 挂钩贷款也有提供。
一些组织已经建立了工具和认证,以帮助开发商减少建筑物的影响。 这里有三种可以考虑:
- 英国建筑研究院环境评估方法 (BREEAM) 是一种用于总体规划项目、基础设施和建筑物的评估方法。它帮助数据中心所有者和运营商 平衡成本和生命周期价值,降低运营成本并降低风险。
- 能源与环境设计先锋 (LEED) 由美国绿色建筑委员会管理,根据能源效率、碳足迹、空气质量、建筑材料、用水量和其他因素为建筑提供认证。
- ISO 21930:2017 标准, 建筑和土木工程的可持续性, 评估人员可据此确定建筑或基础设施项目的生态友好性。
开发商可以在他们的建筑物中利用创新和更环保的材料。 一种很有前景的材料是 CarbonCure,它可以在混凝土中化学矿化 CO2,同时提高强度。 Building Transparency 是一家提供 建筑行业隐含碳 (EC3) 计算器的组织,可以帮助模拟数据中心建筑项目中使用的不同材料选择的碳和价格影响。
预制可以简化新数据中心的开发流程。这种方法还可以通过设计、工程、施工、安装一体化方法来提高运营效率。
数据中心的碳足迹高度依赖于所用能源。大多数地区的公用事业在 100% 使用可再生能源支持运营方面能力有限,迫使致力于零碳运营的运营商转向其他方法。行业领军企业正在努力推进技术,支持向本地生产的可再生能源的过渡,以更好地控制数据中心使用的能源。 部署诸如具有 动态电网支持功能 的 UPS 系统与锂离子电池配套的技术,可以让新数据中心在这些技术可用时即可集成。

与已承诺减少其运营和解决方案对环境的影响的供应商合作,可以帮助确保所有各方实现共同目标。与效率相关的产品认证(如能源之星),也会有助于选择合适的供应商和解决方案。
关键电源和热管理系统在数据中心效率方面发挥着重要作用。目前使用的多种类型冷却系统,其能源和水效率各不相同。电源系统可能具有不同的效率等级、控制功能和额定过载量。与提供全面的解决方案和专业知识以实现高效运营的基础设施合作伙伴合作,是确保基础设施系统根据您的目标量身定制的最佳方法。
减少现有数据中心的环境影响
如果您刚刚开始解决数据中心效率低下的问题,可以通过采用通道封闭、监测数据中心温度或增加使用自然冷却来轻松取得初步胜利。如果您已经实施了这些解决方案,并希望采取下一步措施继续进展,或者已经扩大目标,纳入了净零数据中心的各个方面,则可能需要考虑 近年来出现的新技术系统。 无论您从哪里开始,都可以参考这里的前进路线图。
您需要一些方法来衡量想要改进的方面。有些指标(比如 PUE 和 WUE)相对容易获取,并且在推动减少能源和水消耗方面具有价值。而另一些指标(比如测量碳排放)可能较为困难但必需获取,因为报告排放量变得越来越普遍。
由于平均 PUE 水平仍高于 1.5,许多数据中心有机会实现改进。传统的技术,特别是用于数据中心冷却的技术,可能是实现 PUE 显著改善的障碍。通道封闭和系统级控制等相对简单的方法可以提高这些系统的效率,但在进展到一定阶段后,可能需要改用更高效运行并最大限度自然冷却的系统。与您的基础设施合作伙伴合作,评估现有系统并实施建议的运营变革。如果需要升级,您的合作伙伴还可以根据您的目标、数据中心位置、规模和技术组合帮助您选择合适的冷却解决方案。
可以部署智能机架 PDU 等工具,以更深入地了解整个数据中心的功耗。与冷却系统集成的温度传感器可用于确保设备处于安全运行状态,而不会过冷。
减少排放的一种方法是使用更少的能源,这通常可以通过提高设备利用率来实现。识别和停用搁置的服务器、整合使用较少的服务器以及使用服务器电源管理功能都有可能提高 IT 利用率。使用模块化基础设施技术可帮助确保系统尺寸符合当前要求,同时保留随需求变化扩展容量的灵活性。新的 冗余电源系统架构 也使 UPS 系统实现了比以往更高的利用率。
运营商可以利用电力购买协议和可再生能源证书来减少排放。 一些运营商还与公用事业公司合作,鼓励更多使用可再生能源,并计划 用当地生产的可再生能源支持数据中心。
水消耗并不是数据中心一直以来的问题,但随着某些地区的水资源短缺,如今它已成为一个现实问题。采用水密集型冷却技术的运营商可能需要重新评估这些系统,并做出改变,减少他们对使用大量水来冷却设施的依赖。
电子废物处置不当会导致重金属渗入土地,污染地下水和河流。有效的电子废物管理计划可以通过翻新、再利用和转售仍有价值的设备来消除这些风险,并确保对使用寿命到期的设备进行负责任的回收。可以再循环利用的有用矿物包括钢、铝、铜和金。企业可与电子废物专家合作,创建闭环系统,在其中回收、再循环和再处理 100% 的数据中心电子废物。
资源