为医疗保健的未来奠定更坚实的基础
可穿戴设备、应用以及“医疗物联网”正在重新定义患者护理的概念,医疗服务提供商也正在努力实现只需轻触屏幕即可提供更个性化服务的目标。患者越来越有能力为个人健康做出更好的选择,随之而来的挑战则是医疗保健行业的 IT 基础设施如何支持这些新技术。
目前趋势

医疗物联网
- 医疗物联网 (IOT) 在医疗保健领域的应用(包括患者监控和远程医疗)正在改变医疗保健提供商向其患者提供高质量、可负担服务的方式。
 
- 获取更多患者数据能提高诊断准确性,从而提升效率、安全性以及合规性,使患者和医疗保健系统获益。
 
- 为了实现这种转变,医疗保健行业的 IT 经理需要利用可靠、智能且规模可调的基础设施最大限度地提升连续性,适应医疗保健交付网络的急速变化。
 

为实现互操作性作准备
- 互操作性可保证在患者护理涉及的庞大网络间实现无缝信息交换,该网络包括医院、门诊设施、医生办公室、家庭卫生机构以及其他急症期后护理设施。
 
- 完全集成的系统有望推动实现基于价值的患者护理、提高操作效率并降低成本。
 
- 为实现以上效益并确保互操作性长久可行,医疗保健机构必须重新考虑如何连接并保护各个部分,以确保数据安全和灵活性。
 

监管环境
- 自然灾害和恶意网络攻击发生的次数和频率不断增加,促使人们更加关注人身安全、数据安全以及应急准备规划。
 
- 遵循医疗保险和医疗补助服务中心、联合委员会和消防协会等监管机构的严苛要求可能非常困难,
 
- 因而违规风险很高。医疗保健提供商需要合作伙伴帮助其理解上述要求,并采用最符合规范的解决方案。
 
基础设施挑战
- 现在,技术和为其提供支持的 IT 基础设施是医疗保健的重要组成部分。电源故障或 IT 负载下降会造成经济损失、声誉受损,甚至可能导致病人死亡。
- 医疗设施需要持续、清洁且可靠的电源来为关键 IT 基础设施提供支持,并确保其全天候持续运行。
- 随着对 IT 的依赖度日益上升,医疗保健行业亟需更强大、更敏捷的数据中心和 IT 基础设施。
- 随着人口老龄化和医疗保健成本上升,新的服务提供模式有助于降低成本,并提供增添便捷性和灵活性的社区服务。
- 创新型可穿戴技术和远程患者监控技术正在推动远程医疗的发展。所有这些技术都在不断生成大量数据,这些数据需要被安全、高效地分配。
- 重新思考医疗保健 IT 架构并部署小型分支数据中心位置,可支持各种医疗保健功能,包括电子病历 (EMR) 系统、数字成像和高级远程医疗解决方案,从而确保快速轻松地获取数据。
- 如今,医疗保健行业的 IT 和设施经理面临的挑战是,如何在一个占地数百万平方英尺、分布着数百个站点的老旧基础设施中维护遗留应用程序的可靠性。
- 如果没有合适的资源,管理人员便很难获知资产位置,也很难查看整个网络。
- 借助互联、智能的 IT 基础设施,医疗保健机构可以简化医疗保健 IT 的管理,并能改善决策制定,以实现更高效、更可靠的运行。
- 医疗保健行业本身非常复杂。而如今,由于行业整合、监管要求增加以及新技术应用,变得更加复杂。
- 降低成本和提高利润的压力日益增长,促使医疗保健提供商寻找能提高效率和员工生产力的方法。
- 与从支持物联网 (IOT) 的设备中收集的数据能够改善患者的治疗效果一样,智能硬件、软件和服务也能实现可视性和以数据为导向的洞察力,从而提高分布式 IT 和实体基础设施的性能和效率。
- 连接设备和基于应用的技术使关键操作参数变得触手可及,从而提高通信效率和员工生产力。
- 根据美国能源部的数据,医院使用的能源多于其他任何建筑类型,通常约占医疗保健行业设施经理预算的一半。降低医疗保健领域的能源使用和成本已成为当务之急。
- 医疗保健行业的设施和 IT 经理正在部署节能解决方案,包括设备升级和更换、进行预防性维护以优化冷却效率,以及对电源和冷却设备施加监控和控制。
- 在医疗保健领域,另一个愈发明显的趋势是生产或采购可再生能源,以保护患者免受气候变化而造成的健康影响。
- 成像系统是大多数医院和门诊设施用于提供诊断服务的主干技术。
- 电源质量差、安装错误以及接地问题都会影响敏感成像设备的操作,导致设备意外宕机,从而产生高额成本,成像质量差甚至会影响医生对患者症状的判断,将患者置于危险之中。
- 清洁、可靠的电源始于良好的设计,包括正确的设备选择和配置以及正确的安装。电源系统还需要定期测试以符合法规并确保持续运行。