您的业务正如数字经济势头一样蓬勃增长。何以满足未来超大型数据中心的高热密制冷需求,同时应对日益严苛的双碳政策低PUE、环境水资源限制、WUE政策要求?
中国深圳,2023年11月21日-面对大型机房的散热挑战,我们需要一种变革性创新。维谛技术(Vertiv)重磅发布Vertiv™ Liebert® DA精密空调,通过混动双擎智能热管技术,高效挖掘热管理的无限潜能!
混动双擎,切换自如,双重动力,无限可能!
维谛技术(Vertiv)混动双擎热管技术,正是深谙能源使用的智慧之道,对自然冷节能技术的再次全新升级!基于全变频氟泵自然冷热管技术,我们进一步优化逻辑和设备结构,深度挖掘自然冷的无限潜能,创新研发出“预冷+补冷”的混合动力双引擎模式!这意味着,我们能最大化利用室外自然冷资源,同时最小化压缩机运行时间,以更小能耗维持设备最佳制冷状态!
作为此技术最新应用成果,维谛技术(Vertiv)重磅发布Vertiv™ Liebert® DA,具有前所未有的DA冷量!每一次制冷,都是对能源的充分利用;每一次制冷,都为您节省电力,也为地球贡献一份环保之力;享受前所未有的大冷量的同时,无需负担巨大的能源开支!
冷量翻倍,无畏高密散热
Liebert® DA单机超大制冷量级可高达200kw,远高业内平均水平!那么在同等制冷需求下,采用Liebert® DA,您将可大大减少空调的部署数量、工程量与维护量。
聚冷而强,更低碳更经济
Liebert® DA双层层叠盘管设计,预冷+补冷的全新模式,自然冷利用时长提升40%全年,整体能效比提升超15%。无水制冷模式,WUE=0,不受水资源环境约束;整体实现可信超低PUE的同时,低TCO更经济!
通过混动双擎热管技术,高效挖掘热管理的无限潜能,制冷双动力,带来更大冷量、更低能耗,让您不再担忧高热流密度的排热难题,不再担忧高昂的能源账单,不再担忧居高不下的PUE指数,不再受环境水资源制约!Liebert® DA,双重动力,无限可能,为数据中心热管理可持续发展带来新的变革式突破!

如有新品需求或想进一步了解技术,
欢迎联系维谛技术专家,我们将及时响应您的需求!
关于维谛技术(Vertiv)
维谛技术(Vertiv,NYSE:VRT)致力于保障客户关键应用的持续运行、发挥最优性能、业务需求扩展,并为此提供硬件、软件、分析和延展服务技术的整体解决方案。维谛技术(Vertiv)帮助现代数据中心、边缘数据中心、通信网络、商业和工业设施客户所面临的艰巨挑战,提供全面覆盖云到网络边缘的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合。Architects of Continuity™恒久在线,共筑未来!如需了解更多信息,欢迎访问Vertiv.com,售前热线400-887-6526。