Vertiv의 지속가능성 지원
Vertiv의 기본 원칙
- 우리는 고객이 에너지와 물을 보존하고 탄소 발자국을 줄이는 목표를 달성할 수 있도록 제품 성능을 개선합니다.
- 우리는 에너지, 물 및 기타 자원을 보존하고 온실 가스 배출량을 줄이기 위해 시설에 프로세스와 혁신을 구현합니다.
- 우리는 모든 관련 법률과 규정을 준수하고, 가능한 경우 자원 감축과 재활용을 통해 유해 폐기물을 줄이고 제거하기 위해 노력합니다.
- 우리는 직원들이 업데이트된 법률 및 규정, 오염 방지 및 폐기물 최소화 관행, 기술 개발에 대한 지식을 습득할 수 있도록 정기적인 교육을 실시합니다.
- 이러한 원칙을 준수하는지 확인하기 위해 당사의 운영을 감사하고 있습니다.
 
                        
고객의 지속가능성 향상 지원
Vertiv는 고객이 에너지, 물 및 공간의 사용을 줄이도록 지원하기 위해 중요 인프라 전력, 냉각 및 관리 제품을 설계합니다. 또한 “그린” 시설에서 하이브리드 구현에 이르기까지 고객의 지속가능성 목표를 지원하기 위해 데이터 센터 설계 및 시스템 아키텍처에 대해 고객과 긴밀하게 협력합니다. 우리는 또한 에너지 사용량을 줄이고 제품을 테스트하고 인증하는 것을 목표로 하는 수많은 산업 및 정부 이니셔티브에 참여합니다.
주요 성과는 다음과 같습니다.
 
Energy Logic
우리는 IT 효율성과 지원 시스템의 개선을 추진하기 위한 10단계 로드맵인 IT 산업의 Energy Logic 개발에 앞장서고 있습니다. Energy Logic은 프로세서 수준에서 1와트 절약이 다른 시스템 전반에 걸쳐 파급 효과를 가져다 줌으로써 시설 수준에서는 거의 3배의 절감 효과가 발생한다는 것을 입증했습니다. Vertiv는 10년이 넘는 시간 동안 이러한 상세한 전략을 전 세계에 공개적으로 공유하여, 시설이 에너지 사용을 최대 절반까지 줄일 수 있도록 돕고 있습니다.
데이터 센터 평가
Vertiv는 데이터 센터 에너지 절감을 원하는 기업들에게 신뢰받는 조언자입니다. 우리는 데이터 센터 및 컴퓨터실을 위한 에너지 최적화 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 제품 업그레이드 및 교체를 권장하고, 이를 통해 최대 60%까지 검증된 에너지 절감을 달성하고 IT 부하 용량을 개선합니다.
호주에서 Vertiv는 ISO 14001 환경 관리 시스템 인증을 획득했으며 데이터 센터 평가 수행을 위한 NABERS 공인 엔지니어를 보유하고 있습니다.
수자원 및 에너지 보존
Vertiv의 열 관리 솔루션은 효율성과 수자원 절약 분야에서 시장을 선도하고 있습니다. Vertiv는 2013년 출시 이래로 전 세계적으로 수십억 갤런의 용수를 절약한 것으로 추정하고 있으며, 개방형 수자원 기반 시스템과 비교할 때 각 배치마다 연간 675만 갤런의 용수를 절약합니다. 또한 데이터 센터 전반의 열 시스템이 에너지 소비를 줄이기 위해 지능적으로 협력할 수 있도록 시스템 수준의 열 관리 제어를 사용하는 데 앞장서고 있습니다.
이러한 제어와 첨단 열교환기 기술을 통해 열 관리 라인은 고객이 PUE 등급을 1.05까지 낮게 달성할 수 있도록 합니다.
Vertiv는 효율성과 용량 성능을 위해 수백 가지 냉각 모델에 대해 업계 최고의 AHRI Certified® 자격1을 획득했습니다.
Vertiv의 전력 보호 솔루션은 업계에서 가장 높은 수준의 효율성을 제공하며 클래스 1 UPS(IEC 62040-3에 의해 정의됨)의 경우 98.5% 이상의 효율성을 제공합니다. Vertiv의 전문가들은 고객과 협력하여 각 시설의 특정 요구에 가장 효율적인 솔루션을 찾습니다. 또한 우리는 전통적인 배터리 기술보다 환경 친화적이고 3배 더 오래 지속되어 폐기물을 줄이는 것으로 입증된 데이터 센터용 리튬 이온 배터리 시스템을 설계하여 UPS 업계를 선도하고 있습니다. 우리는 78개 모델을 포함하는 8개 제품군으로 ENERGY STAR 인증 UPS 시스템을 제공합니다.
Vertiv는 통신 사업자가 전기 요금을 상당히 절감하고 고효율 정류기를 통해 수백만 톤의 온실 가스 방출을 방지할 수 있도록 지원합니다. 가까운 미래에 Vertiv는 에너지를 더욱 절약하고 이산화탄소 방출을 줄이기 위해 최대 98%의 효율성을 가진 고효율 정류기를 출시할 것입니다.
1AHRI Certified®는 Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute의 등록 상표입니다.
Vertiv 시설
전 세계에서 Vertiv는 운영 지속가능성을 개선하고 고객의 기대를 지속적으로 뛰어넘기 위해 수많은 이니셔티브를 수행하고 있습니다. 우리는 근로자들의 안전을 극대화하고, 시설 운영의 환경 프로필을 개선하며, 제조 공정에서 천연 자원을 보다 효율적으로 사용하도록 장려하는 변화를 이행하고 있습니다. 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 기회가 부상함에 따라, Vertiv는 고객의 지속가능성 목표를 지원하고 비즈니스 내에서 지속가능성을 달성하는 새로운 혁신과 비즈니스 수행 방식을 개발할 것입니다.
- 미국에서 Vertiv는 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증 표준에 따라 지속 가능한 설계 원칙, 기술 및 모범 사례를 반영한 새로운 시설을 다수 설계 및 구축했습니다.
- Vertiv는 제조 및 사무실 시설에서 폐유, 전자기기 폐기물, 폐건전지, 구리, 알루미늄, 강철을 포함한 폐금속, 폐판지, 폐전등에 대한 재활용 프로그램을 운영하고 있습니다.
- 또한 대부분의 시설에서 에너지 효율을 높이기 위해 조명 장치를 개선해왔습니다.
- 물 사용 절감은 대부분의 제조 시설, 특히 멕시코의 Reynosa 및 Mexicali에서 시행됩니다. Vertiv Reynosa 시설은 에어컨 응축수를 재활용하고 재사용하여 최소 두 개의 건물에 전력을 공급하는 대규모의 물 절약 프로젝트를 진행하고 있습니다.
- 미주에 있는 당사의 제조 및 주요 서비스 시설은 예정된 제3자 환경 감사를 받습니다. 이 프로세스에는 각 시설의 모든 환경 활동 및 관련 법률 준수에 대한 심층 분석이 포함됩니다.
- 다른 모든 시설은 선택된 환경에 대해 환경 자체 평가를 실시합니다.
 
                        
 
                        
- 당사의 유럽 사업장은 기업의 사회적 책임(CSR) 성과를 추적하고 개선하는 EcoVadis 시스템에서 실버 레벨 등급을 받았습니다.
- 분기별 핵심성과지표(KPI)를 통해 정해진 환경 목표를 향해 노력하는 유럽 사업장은 판지, 조명, 오일 및 종이를 포함한 주요 시설에서 모든 폐기물의 80%를 재활용합니다.
- 모든 주요 사업장은 5년마다 에너지 절약 기회 계획(ESOS) 감사를 받아야 합니다. 각 감사는 에너지 소비와 그에 따른 배출을 줄이기 위한 프로젝트를 산출합니다. 연간 목표 감소는 5%입니다.
- 자동차는 연료 소비량을 줄이는 하이브리드 기술의 사용을 늘리기 위해 업그레이드되었습니다.
- 재생 에너지가 총 전력 부하의 30%를 차지합니다.
- 모든 제조 시설은 ISO 14001 인증을 받았으며, 이는 활동이 환경에 미치는 영향을 보다 잘 관리하고 건전한 환경 관리를 입증하도록 설계되었음을 의미합니다.
- 시설의 33%는 매년 환경 감사를 받습니다.
- 중국에서 Vertiv의 제조 시설들은 ISO 14001 환경 관리 시스템 인증을 획득하여 오염물질과 배출물을 줄이고 폐기물 재활용, 에너지 보존 및 원자재 감소를 촉진했습니다.
- 또한 이러한 시설들은 ISO 50001 인증을 획득하여 조직이 관련 주 법률 및 규정을 구현하고, 비즈니스 위험을 제어하며, 에너지 관리 성과를 지속적으로 개선하기 위한 메커니즘을 확립할 수 있는 효과적인 에너지 관리 시스템을 개발할 수 있는 공인 프레임워크를 제공합니다.
- 이 공장들은 사고 및 환경 피해로 인한 인명, 재산 및 시간의 손실을 줄이고 방지하는 것을 목표로 하는 OHSAS 18001 인증을 획득했습니다.
- 중국에서 우리 공장들은 다음과 같은 에너지 보존 및 소비 절감 조치를 시행하고 있습니다.
- 전력 손실을 줄이기 위해 저항 부하를 피드백 부하로 교체. 피드백 부하는 저항 부하에 비해 에너지를 80% 이상 절약할 수 있습니다.
- 역률을 개선하고 무효 전력 손실을 줄이기 위한 중전압 작업장의 역률 보상.
- 각 작업장의 조명 파티션 조정. 각 작업장마다 조명을 개별적으로 제어하여 폐기물을 줄일 수 있습니다.
- 공장 작업장을 위한 조명 업그레이드. 형광 전구를 에너지 효율이 더 높은 LED로 교체.