ミッションクリティカルへのVertivガイド
                                            
                                            施設サービス
                                        
                                    
データセンター
サービスとは?
            データセンター、施設管理者の運営者は、通常、企業、業界団体、コロケーションまたはマネージドサービスプロバイダー、または電気通信会社に雇用されているかどうかにかかわらず、増大するコンピューティングフットプリントを監視します。これらのITリーダーは、成長を可能にし、コンピューティングリソースとストレージリソースの継続的な可用性を維持し、外部サービスプロバイダーが達成できるすべての目標の鍵となる動作を最適化することを目指しています。

出典:Statistaデータセンターの支出に関する記事とグラフ、JLLデータセンターレポート。
データセンターと施設のリーダーには、外部サービスの使用に関して多くの選択肢があります。マネージドサービスとコロケーションサービスを使用してすべてをアウトソーシングできるため、IT管理ではなくビジネスの成長に集中できます。または、これらのITリーダーは、データセンターをコンピテンシーとして運用して、すべてをインソースできます。これはハイパースケールデータセンターオペレーターの領域で、データセンター運用のあらゆる側面を完成させて、広大な施設とグローバルネットワークを大規模に管理します。または最後に、ITリーダーは、社内チームと信頼できる外部パートナーおよびベンダーのグループを活用して、ITフットプリントを計画、構築、実行、最適化、および拡大できます。そうすることで、データセンターチームは戦略的管理に集中でき、主要な運用業務をパートナーに任せることができます。
ほとんどの企業および中小規模のコロケーション組織は、ITネットワークのニーズを処理するための最後のアプローチを選択する可能性があります。このシナリオでは、ITチームは企業ネットワークの一部またはすべてを管理する一方で、外部リソースを活用して、リーチを拡大し、データセンターの高可用性とパフォーマンスを確保する対象を絞った専門知識とサービスを提供します。たとえば、このITチームはパートナーと協力して、新しい施設を計画および試運転、継続的な予防保守サービスを提供、老朽化した機器をアップグレードおよび交換、継続的なモニタリング、修復、およびトラブルシューティングサービスを獲得できます。

なぜサービスを計画するのか?
答えは簡単です。組織は急速にデジタルビジネスになりつつあり、テクノロジーは今やあなたが行うほとんどすべてのことを支えています。以下の目標の1つ以上を達成しようとしています。

出典:AI MultipleおよびZDNet
デジタルファーストへ:高性能のコンピューティング機能を信頼して、リモートおよびオンサイトの従業員を有効化、顧客と対話、デジタル製品およびサービスの開発を強化、日常的なアクションを自動化できます。これらのデジタル化の取り組みを加速するために、これまで以上に多くのクラウドサービスを採用しています。分散化ネットワークを拡張するにつれて、機器の注文や設置へのアプローチを標準化、またはサイト内およびサイト間での拡張を計画する必要があります。
データを十分に利用する:組織には、自動化、分析、その他の目的で利用したい非構造化データと構造化データが豊富にあります。その結果、データセンター内の機器の密度を高め、これまでにない場所にコンピューティング機器を配置することになります。これは、最初から適切な電力と冷却を設定することが今まで以上に重要であることを意味します。機器を追加すると、パートナーと再契約して、電力および熱管理アプローチを拡張して新しい要件に対応できるようにします。
可用性を維持する:ビジネスを期待どおりに機能し続けるには、データセンターとエッジサイトの両方のリソースの継続的な接続と可用性が必要です。企業ネットワークの問題は、チームの生産性を損ない、顧客体験を害し、収益を失うコストをかける可能性があります。その結果、機器の状態を常に監視し、予測保守と予防保守の両方を実行し、ネットワークを適切に機能させ続けることに関心があります。
電力と冷却効率を改善する:電力と冷却を最適化する際に、ハイパースケーラーは非常に正確になりました。エンタープライズおよびエッジサイトの管理者は、コストを削減し、過冷却または過冷却を防ぐために、最適化を支援する必要がある場合があります。ただし、5Gのチャンスを利用すると、すべての人のネットワーク密度が高まり、エネルギー需要が見られる需要の3.5倍に増加します。つまり、多くの人がプロバイダーに支援を求め、より効率的で持続可能な製品を調達して展開することを意味します。一例として、電気通信会社は再生可能エネルギーを使用して遠隔地にサービスを提供し、エネルギー管理へのアプローチを将来保証し始めています。

出典:Uptime Institute Report 2021
増大するフットプリントを管理する:これらの傾向の結果として、データセンターのフットプリントは増大しています。これには、1つまたは複数の地域にまたがるオンプレミスネットワーク、コロケーションデータセンター、エッジサイトが含まれる場合があります。急速な成長に対応し、プロジェクトベースのサポートが必要であるため、新しいスペースをリース、構築、および装備する可能性があります。または、潜在的に、必要な場所にはどこにでもエッジサイトを立てており、これらのサイトへの移動は実行可能または望ましくない場合があります。必要なときに必要な場所で24時間年中無休のサポートを提供できる信頼できるパートナーと協力し、システムを先を見越してアップグレードおよび交換して、ビジネスを順調に進めたいと考えています。
サービスパートナーが所有すべき重要な資質
これまで以上にミッションクリティカルなワークロードを実行中であるため、適切な専門知識とサービスの組み合わせを提供するサービスパートナーと連携する必要があります。パートナーはサイトを安全に稼働させ続けるための右腕になります。この会社は、1つ以上の地域または世界中のサイトにサービスを提供するために、応答性が高く、24時間年中無休で利用できる必要があります。データセンターのチームが求めている機能を詳しく見てみましょう。

出典:Vertivブログ

広範な専門知識:データセンターは、エンタープライズデータセンターからマネージドサービス、コロケーション、クラウドデータセンターまで、極めて多様になる可能性があります。ネットワーク、サーバークローゼット、モジュラー、ミニデータセンターなどのエッジサイトさえも、重要なコンピューティングリソースとみなされます。ほとんどが、すぐに利用できる電源の近くの乾燥した土地にありますが、石油掘削装置に設置されたコンピューティングリソースの場合のように、海に面したり、水の上にある場合もあります。
任意のおよびすべてのデータセンターサービスを提供できるパートナーと協力して、重要なチャンスを活用し、課題を予測して解決する上で役立つ適切な専門知識とサービスを提供することをお勧めします。サービスプロバイダーは、空白スペースに装備する支援ができ、定期的に機器を試験および保守し、性能の最適化を支援できる必要があります。そうすることで、リスクを軽減し、運用コストを削減できます。

信頼性および安全性に対するコミットメント:パンデミックは、データセンターチームの信頼性とサービスの継続性に明るい光を当てています。多くのエンタープライズチームは、データセンターを管理するためにほとんどリモートモデルに方向転換していましたが、他のサービスの提供を支援するためにパートナーに頼っていました。相手先ブランド供給(OEM)などの重要なサービスプロバイダーは、エンタープライズチームがこれらのスペースにアクセスできない場合に、サイトへのアクセス、機器の設置とサービス、その他の重要なサービスを提供できました。
同時に、OEMは、データセンタースタッフのユーザーエクスペリエンス(UX)が向上した機器を設計しています。つまり、迅速かつ簡単にサービスできる機器を開発し、サービスが必要なコンポーネントに簡単にアクセスできるようにし、最終的に平均修理時間(MTTR)を短縮します。さらに、OEMとデータセンターチームは、スタッフとパートナーの両方が高電圧機器上またはその近くで作業するため、作業者の安全を考慮する必要があります。
世界最大のデータセンターの中には、100メガワット(MW)を超えるエネルギーを必要とし、480ボルト、三相電力を送受信するものがあります。低電圧制御回路を高電圧回路から区分するOEM機器は、作業者の負傷のリスクを軽減します。チームメンバーが正しい定格の個人用保護具(PPE)や難燃性の衣服を着用することを躊躇する場合、これは特に重要です。

サービスプロバイダーは、各インシデントおよびすべてのインシデントの並外れた平均修理時間(MTTR)を保証するために、90%以上の時間どおりの部品供給記録が必要です。
迅速な応答時間:計画外のダウンタイムインシデントを防止するための最善の努力にかかわらず、時には最悪の事態が発生する場合があります。今こそ、時間が重要です。データセンターの機能停止は、数万ドルから1億ドルを超える範囲になる場合があります。データセンターをオンラインに復旧するには迅速な専門家のサポートが必要です。その時点では、サービスプロバイダーの時給を考えることはありません!
この瞬間に備えるベストタイムはそれが起こる前です。お客様がサービスプロバイダーを調べて選択する際に検討する主な変数があります。これらの要因には、お客様の施設までのプロバイダーの近さと応答時間のスピードが含まれます。また、プロバイダーは大規模な元の現場在庫、部品を決して修理しないこと、日常的なファームウェアのアップグレードを実施する能力を維持するコミットメントを示す必要があります。さらに、お客様はサービスプロバイダーのスタッフは定期的にトレーニングと教育を受け、会社には例外的な安全ポリシーと記録があることを保証する必要があります。
ローカルおよびグローバルの両面のカバー:データセンターおよびその他のミッションクリティカルな施設のサービスアプローチ、機器の標準化は、長期配当を生み出します。お客様は一貫した展開とメンテナンスを保証し、極めて重要な機器と動作を保護できます。また、リスクを軽減、信頼性を改善、コストおよび時間効率を最大化、将来のサービスと機器に対するニーズを予測できるようになります。
一例として、標準的熱予防保守プログラムを作成した従業員の健康と幸福に多様化した会社は、クリーンルームの運用で39の施設にサービスを提供しています。これらのクリーンルームは医薬品の調合作業に使用され、その完全性を維持するには空調と温度を厳しく管理する必要があります。そのアプローチを標準化することで、会社は環境および製品に害をもたらす可能性がある熱システム障害と温度変動を避ける一方、機器の購入、設置、アップグレードおよび保守プロセス全体の効率性を推進しています。
リソース
必要なサービスデータセンターのタイプ
プロジェクトサービス
新しい施設を立ち上げたり、新しい機器の電源を入れたりするときは、業界での経験とベストプラクティスの知識があれば、プロジェクトを—最初から正しく実行できます。
試運転:このサービスには、新しいデータセンターのプロセス、システム、および追加が期待どおりに機能することを確認するための品質保証の実施が含まれます。頻繁に試運転される機器には、配電機器およびシステム、機械およびHVACシステム、モニタリングおよび制御システム、特殊システム(EPO、セキュリティ、VESDA、火災/生命の安全)、照明制御、および構造システムが含まれます。
機器の設置: 成功するためにデータセンターを設定したいと考えています。サーバー、ルーター、スイッチ、ストレージなどのIT機器の購入に加えて、それを保護する適切な電源および冷却機器を選択する必要があります。サービスプロバイダーは、設計エンジニアリングサービスを提供して、新しい施設の設置または既存の施設の拡張を支援できます。適切なDC電源システムを設計し、適切な無停電電源(UPS)を選択したことで、安心感が得られます。UPSシステムは、商用電源が落ちたときの最後の防衛線であるため、慎重に選択することが重要です。
電力システムに電力を供給する前に、独立したサードパーティのテストで投資を保護してください。電力システムのテストにより、機器を検証または使用前に対処する必要のある問題を発見できます。
プロジェクト管理: データセンタープロジェクトの設計、展開、試運転は、複数の相互依存関係がある長いプロセスです。サービスパートナーがさまざまなプロジェクトを監督して、稼働開始日が計画どおりに行われるようにし、目標とする投資収益率(ROI)を達成できるようにします。
起動サービス:緊急事態を経験する場合は、迅速に復旧させる必要があります。経験豊富なサービスパートナーが、システムまたは施設を再稼働するために必要な機器、24時間体制の技術サポート、および専任のプロジェクトマネージャーを提供します。パートナーは、災害復旧計画に従うことで、リスクへの露出を減らし、運用の安全な再開を保証します。

予防保守サービス
ネットワークのどのポイントにおける電力障害もデータセンターの運用に影響を与え、事業に重大な結果をもたらす可能性があります。予防保守は、コストがかかるデータセンターの機能停止を避けることで採算を取ります。これらのサービスは、以下のとおりです。
バッテリーの保守: バッテリーはデータセンターのダウンタイムの主な根本原因です。保守プログラムによるバッテリーの可用性の先を見越した管理は、このリスク源の削減に役立ちます。システム異常と寿命トレンドのインサイトを取得し、バッテリーが駄目になる前に交換し、危険にさらされているバックアップ電力システム全体を置き換えできます。
AC電力サービス: 主要UPSコンポーネントおよびバッテリーの計画予防保守と先を見越した予防交換は、電力インシデント中の障害のチャンスを大きく減らせます。経験豊富でOEMトレーニングを受けた技術者が実施する電力予防保守サービスには、動作チェック、コンポーネントの交換および包括的なレポートが含まれます。これらのサービスは、電力機能停止中であっても、電力システムの可用性、ユーティリティスパイク、スイッチング過渡、回線ノイズ、その他の電力関連の問題を最大化します。
DC電力サービス:電気通信事業者と通信ネットワークの所有者には、一定の可用性と最大のエネルギー効率が必要です。これらの企業は、コマンドとコントロールシステムを使用して、電力および熱サービスを拡張しています。また、最新の技術革新を利用して不要な電力消費を削減し、バランスシートを最適化します。これらの要求の厳しいユーザーの場合は、インテリジェントに設計されたDC電源、配電、制御、およびモニタリングシステムのみ実行します。
モニタリングサービス:24時間年中無休で機能するには、重要な資産が必要です。リモートエンジニアによる継続モニタリングとデータ分析は、人員を追加することなく、業界をリードする専門知識とトラブルシューティングを付与します。技術者は、エスカレーションする前に、重要な機器に影響を与える問題をリモートで特定、診断および修理します。モニタリングサービスを使用すると、先を見越した対応と安心を得られます。
熱管理:データセンターでは特別な熱管理が必要です。サービスプロバイダーは、精密な冷却機器の性能、可用性、効率性を最大化する保証点検サービスを提供できます。トレーニングを受けた技術者は、予防保守も実施でき、必要サービスの範囲、部品、労力および緊急性を提供します。最適化サービスは、適切な制御、設定ポイント、構成で、容量および効率性に対する増加需要を満たす上で役立ちます。戦略的アップグレードは、機器寿命の延長および低い運用費に役立ちます。最後に、リモートモニタリングによりビジネスクリティカルなネットワークが年中無休で保証されます。
緊急サービス: インシデントが発生すると、素早く解決する必要があります。十分に適格なサービス技術者が、トラブルシューティング、損傷評価、点検およびテスト、機器修理および再調整、補給部品の設置を実施します。また、彼らは将来同じような問題の再現を防止できるように、何が問題であったか、どのように問題を処理したかに関する詳細レポートを提供します。トラブルシューティングおよび修理サービスは、迅速な運用への復帰、リスクおよび法的責任の削減、再作業の減少、少ない変更オーダーを保証します。
プロフェッショナルおよびエンジニアリングサービス
アーク/フラッシュ研究:アークフラッシュは、作業者の負傷と死亡の原因となり、費用のかかる入院と訴訟、作業者の士気の低下をもたらします。その結果、全米防火協会(NFPA)は、3年ごとにNFPA 70E: Workplace®の電気安全基準を更新しています。サービスプロバイダーは、エンジニアリング分析方法を使用して、サイトでの適切なアークフラッシュ境界距離とPPE要件を決定する上で役立てることができます。専門の電気工学および試験会社は、最新のソフトウェアと規制およびデータの専門知識を提供し、作業者を保護し、命を救う上で役立っています。


出典:Vertivカタログ
短絡および調整調査:この研究ではシステムの保護デバイスと保護する回路を評価し、システムがどれだけ長い期間、損傷または障害なしで動作を持続できるかを判断します。電力変圧器、スイッチギヤ、変電所、モーター制御センター、パネルボード、その他の機器を十分に保護し、過負荷および短絡条件下でのサービス停電を最小化させる上で役立ちます。
電力品質調査:この調査で、電気接地問題および全高調波歪などの妨害源を特定、ならびに最適システム性能を保証するソリューションを推奨できます。高度なプロセス制御および産業機械のオペレーターの高レベルの電力品質提供を支援し、スムーズな動作と機器のサービス寿命を延長します。
負荷流および力率調査:力率調査は、過負荷および不均衡、高調波問題、低力率など、運用の非効率性および性能問題の原因となり得る電力システムの特定と修正に役立ちます。サービスプロバイダーは、コンポーネントおよび回路ローディング、力率およびシステム損失、実際のおよび無効電力の流れを評価できます。焦点を絞った推奨を取得し、最適の効率性と容量に対して電気システムを微調整します。
電気インフラ評価:この評価はIT投資の保護に役立つ不可欠なツールです。電気機器の保守におけるギャップを特定し、現在のITニーズに対する電気システム設計を評価し、ITシステムの可用性の改善方法と新しい容量に対する計画を示します。データセンターを最大限に生かすために必要な、電気機器、保守および動作の改善に対する詳細分析と明確な推奨を取得します。
データセンターの効率性評価:この評価は、業界のベストプラクティスに対するデータセンターの可用性と効率性を評価し、最適化に対するチャンスを特定します。特に、冷却および電力アーキテクチャが活用される範囲、設置される冗長性レベル、設置システムの効率性、ホットスポットの存在、床スペースの使用、空気分配対放熱が評価されます。ROI計算で裏打ちされた詳細な推奨を取得します。これらの推奨は、電力および冷却機器の性能、容量、可用性、効率性を改善するベストオプションを検討し、優先順位付けする上で役立ちます。
単線図:データセンターのマネージャーが知っているように、最新で正確な設計図とドキュメントを所有することは重要です。サービスプロバイダーは、単線図、制御回線図、配線図、パネル高さなど、既存のCAD図を変更、または新しい図面を作成できます。
再生可能エネルギーサービス:通信オペレーターは、ネットワークアクセスおよびモバイル広域幅に対する需要増に直面しています。5Gのみがこの成長を加速します。その結果、通信はエネルギー管理にハイブリッドアプローチを採用しています。彼らは再生可能エネルギーを組み合わせて、グリッドがないリモートエリアへサービスを拡張しています。サービスプロバイダーは、プロジェクトサービスを提供して、施設を立ち上げ新しい機器に電源を入れ、パフォーマンスサービスを立ち上げてエネルギー使用を最適化しています。さらに、サービスプロバイダーは機器が必要なレベルで実施できるように進行中の保守サービスを提供できます。
システムのアップグレードおよび交換
重要な電力機器の先を見越したアップグレードと交換により、システムの信頼性が確保され、コストのかかるダウンタイムが防止されます。これらのサービスは、以下のとおりです。
可変速ドライブ(VSD)のアップグレード:データセンターの負荷需要は常に変化します。ただし、従来のコンピュータルーム空調(CRAC)システムからのファン速度と気流は一定のままであり、めったに存在しないピーク負荷に対応するように設定されている可能性があります。VSDのアップグレードにより、負荷需要の変化にモーター速度を一致させることができます。システムのパフォーマンスを損なうことなく、エネルギー効率を最大50%向上できます。熱機器の摩耗を減らしながら、CRACユニットあたり年間数千ドルの電気代を削減できる可能性があります。
完全なバンクコンデンサの交換:UPSシステムは、時間の経過とともに劣化するDC電解コンデンサとACポリマーフィルムコンデンサの両方で構成される大きなコンデンサバンクを使用します。サービスプロバイダーは、先を見越してコンデンサのフルバンクを交換して長寿命を達成し、予定外のダウンタイムを回避できます。
ECプラグファンの改造アップグレード:電気整流(EC)ファンは、並外れた価値を提供する革新的なテクノロジーです。ECファンは、熱管理ユニットの全動作範囲にわたる連続速度制御と統合すると、エネルギー効率の高いテクノロジーを導入するシンプルで費用効果の高い方法を提供します。気流を調整し、ファンの入力電力を減らすことで行います。サービスプロバイダーはECファンのアップグレードを実行でき、ファンの消費電力を最大50%削減することで、運用コストを数千ドル節約できます。

UPS容量のアップグレード:UPSバッテリーの先を見越したサービスは、システムの信頼性を確保し、コストのかかるダウンタイムを防ぐために実行できる最も費用効果の高い手段の1つです。サービスプロバイダーは、システムのメンテナンス中にモバイルDC電源サービスを提供でき、機器の設置、アップグレード、交換、およびバッテリー、UPSユニット、発電機の予防保守を実行できます。さらに、パートナーは、バッテリーの電圧、電流、および温度のリモートモニタリングを実行、ならびにバッテリーの内部抵抗の定期的なテストを実行できます。
接続サービスおよびリモートサービス
複数のサイトを管理しているデータセンターは、自動プロセス —規模の経済の達成を望んでおり、日次動作を合理化し、コスト効率を上げます。サービスプロバイダーは、診断、モニタリング、リモートシステムの復元などのリモートサービスを提供できます。これらのサービスはクリティカルシステムを起動し、機能させる一方で、データセンターチームを高レベルの作業をし、顧客にさらなる価値を提供するために解放しています。
リモートモニタリングおよび管理サービス:サービスプロバイダーは、継続モニタリングおよびリモートエンジニアによるデータ分析を提供し、迅速、正確かつ安全に機器を適切な動作コンディションに復元できます。これらのサービスは、特定のアラームコンディションの原因に関する詳細情報を提供し、将来の潜在的な問題を特定し、パフォーマンスの傾向に関する情報を提供して、インフラ管理を改善します。
たとえば、通信プロバイダーはサービスを提供するために例外的な高水準に保持されます。その結果、彼らはネットワーク全体の動作コンディションへの可視性を探します。リアルタイムのインフラモニタリングと管理プラットフォームを展開した欧州テレコムは、アラームを19%削減した一方で、初回解決を92%改善しました。別の会社である、モバイルネットワークオペレーターは、アラームを70%減らして、アラームのより劇的な削減を達成しました。これは不要なサービス訪問を抑制する一方で、データセンター要員のワークロードを最適化しました。

ワイヤレスセンサーネットワーク:ワイヤレスセンサーネットワークは、環境の可視性を向上させる簡単に展開できるプラットフォームを提供します。この可視性により、データセンターチームは大きなエリアにカバレッジを提供、展開コストを削減、ネットワークの複雑さを軽減できます。独自のデータパケット検証、階層化された暗号化、およびユーザー承認要件を使用して、データセキュリティが強化されます。ネットワークはリモートモニタリング、管理ツールとも統合でき、チームは単一のユーザーインターフェースでシステムを監視できます。
リソース
プロジェクトサービス
予防保守サービス
プロフェッショナルおよびエンジニアリングサービス
システムのアップグレードおよび交換
接続/リモートサービス
最悪の事態に備える理由
データセンターのライフサイクルにわたってサービスパートナーと協力すると、迷惑停電の原因となるこれらの共通問題に対する保護に役立ちます。
災害復旧:施設が直面するリスクには、ハリケーン、洪水、火災、地震などの自然災害、ならびに施設、スタッフ、機器、およびデータへの害も含まれます。
堅実な事業継続と災害復旧(BC/DR)の戦略と計画を立てることは有益です。この計画には、ミッションクリティカルなワークロードを他の機器やサイトに自動的に転送する方法(フェイルオーバー)を含めると同時に、データセンターの新しいリスクを継続的にモニタリングするためのステップバイステップガイドを提供する必要があります。さらに、特定の種類のインシデントが発生したときに実装する標準化されたポリシーと手順が必要です。緊急時に備えて適切なスタッフが配置されていますか? 彼らには機器への安全なリモートアクセスがありますか、ベンダーはあなたをサポートできますか? サービスパートナーは、BC/DRチェックリストを提供し、現在の戦略とギャップの計画を確認し、機器を定期的にテストし、スケジュールされた監査を実行できます。
一例として、多くのデータセンターチームは、機器の故障や天候の問題に備えていましたが、パンデミックには備えていませんでした。最近のパンデミックの初期には、チームは安全なリモートアクセスを設定するためにスクランブルをかけ、人員配置のための緊急時対応計画を開発し、サプライチェーンを強化しました。結果として、パンデミックは現在、すべてのデータセンターのBC/DR計画の一部となっています。
停電:データセンターチームの56%以上が、2020年に100,000ドルを超える停電を報告し、この合計の16%が100万ドルを超える停電コストを挙げています。出典:Uptime Institute、2021年。ただし、ハイパースケールまたは拡張停止に対するコストは、明らかに数百万ドルの範囲となり得ます。コストを越えて、データセンターが停止すると重大な事業混乱となり、顧客の売上は失われ、復旧コストを生むこととなります。したがって、先を見越した電力および冷却サービスでデータセンターの機器を保護することは、お客様の最高投資の1つとなり得ます。

冷却懸念:処理集約型コンピューティングアプリケーションの拡大および空冷がその限度を示すに伴い、データセンターの運用者は液体冷却のオプションを評価しています。企業がより多くのクラウドサービスを採用し、人工知能(AI)を使用して高度な分析や自動意思決定を行い、ブロックチェーンや暗号通貨のアプリケーションを実現するにつれて、液体冷却の市場は2027年までに65億米ドルに急成長すると予測されています。出典:グローバルマーケットの洞察、2021年7月 
サービスプロバイダーは、液体冷却およびそれをデータセンターに適用およびスケールを合わせる方法に対するオプションを調査する上で役立っています。これには、既存スペースの改造または新しいデータセンターを設計して新しい冷却テクノロジーに適合することが含まれます。
以下の2つの主要タイプがあります。サーバーやその他のIT機器がタンク内のクーラント液に浸される液浸冷却と液体クーラントをデータセンターの機器のコンピュータチップに直接送り込んで冷却するダイレクトチップ冷却です。
結論
すべての企業は一意の継続性の青写真を構築し、重要インフラを使用でき、持続可能にして将来に備える必要があります。
Vertivはお客様のグローバルな施設とインフラに継続性を立案し、事業目標を達成できるようにし、顧客およびユーザーに優れたエクスペリエンスを提供します。
当社はお客様のライフサイクル設計、構築、管理、モニタリングおよび維持のインフラ全体の管理を支援します。当社の専門知識とグローバルな展開力により、お客様がどこにいようと、お客様のデータセンターモデルとテクノロジーが何であろうと、妥協のない一貫したサービスレベルを提供できます。
世界中に100,000を越える実装を有する、Vertivのフィールドサービスエンジニアと技術サービススタッフには高い技術力があり、現在の市場における最大サービス組織の一貫としてサービスを提供しています。彼らは広範なナレッジベース、標準化されたプロセスおよび手順、Vertivのマーケットをリードする機器を活用して、優れた結果を実現しています。Vertivに期待し、お客様がプロジェクトを計画から承認までを正常に管理、機器の使用可能性と効率性を改善、インフラの監視および管理、インシデントの場合に迅速に対応する支援をします。
機器の信頼性と稼働時間の保証、総所有コストの削減、エネルギー使用を減らす革新的な新しいソリューションの開発に対して実績があるグローバルパートナーと協働することでお客様は恩恵を受けます。