Nutzung von Edge Computing 
                                            
                                            für geschäftliches Wachstum
                                        
                                    
Was ist Edge Computing?
Einfach gesagt ist Edge Computing die Optimierung der Datenverarbeitung.
Die riesigen Datenmengen, die von Unternehmen erzeugt werden, können nicht immer darauf warten, extern von Unternehmensnetzwerken oder Cloud-Anbietern verarbeitet zu werden. Diese Daten, die von Anwendergeräten, Maschinen oder Machine-to-Machine (M2M)-Verbindungen erzeugt werden, können gesammelt und analysiert werden, um Unternehmen und Anwendungen, die sich keine Verzögerungen aufgrund von Latenzzeiten leisten können, unmittelbare Erkenntnisse zu liefern. 
„Edge Computing bringt Inhalte, Daten und Verarbeitung näher an die Anwendungen, Dinge und Nutzer, die sie nutzen und mit ihnen interagieren.

 
[Edge Computing] beschäftigt sich mit der klassischen IT-Auslastungsfrage „Was gehört wohin?“ und fördert die Platzierung von Workloads und Funktionen, die das Gleichgewicht von Latenz, Bandbreite, Autonomie und Sicherheit in einem Kontinuum von Optionen optimieren: von Hyperscale-Rechenzentren bis hin zu Thermostaten zu Hause.
- Gartner

„Die weltweiten Ausgaben für Edge Computing werden 2024 250 Milliarden Dollar erreichen.“
Die Teilnehmer an der Umfrage Vertiv Data Center 2025 gehen von einem Wachstum ihrer Edge-Standorte um 400 % aus.
Der Hochgeschwindigkeitswertpapierhandel, die Bereitstellung von HD-Inhalten und autonome Fahrzeuge hängen alle von Nahezu-Echtzeit-Datenverarbeitungskapazitäten ab. Ohne sie würden diese Anwendungen Leistungseinbußen erleiden, die von finanziellen Verlusten bis hin zu einem schlechten Benutzererlebnis oder sogar zum Verlust von Menschenleben reichen. Auch Unternehmen mit Kundenkontakt wie Gesundheitsorganisationen und Einzelhändler möchten möglicherweise Angebote oder Services auf die mobilen Geräte und Wearables der Kunden übertragen, müssen dabei aber die Datenschutzbestimmungen einhalten. Folglich würden diese Unternehmen es vorziehen, Daten an von ihnen kontrollierten Standorten zu verarbeiten und zu speichern, anstatt sie in der Cloud zu speichern, um die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen.
Edge Computing löst eine Vielzahl von organisatorischen Anforderungen und Anwendungsbedürfnissen und eröffnet eine Welt neuer Möglichkeiten.
Weitere Informationen über Edge-Lösungen von Vertiv.
Vorteile von Edge Computing
Die Menge, Vielfalt, Geschwindigkeit und Variabilität von Daten nimmt exponentiell zu. Zusätzlich zu den Geschäftsdaten können Unternehmen Online- und mobile Benutzerdaten, soziale Medien, Transaktionen, M2M-Daten, Protokolldaten und andere Quellen nutzen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Viele dieser Daten werden jedoch nie erfasst oder verwendet.
Die derzeitige Datennutzung in Ihrem Unternehmen gleicht vielleicht einer Pastellzeichnung, aber wenn Sie das Potenzial von Big Data ausschöpfen, können Sie umfangreiche 3D-Datenmodelle in Farbe erstellen. Indem Sie Ihre Erkenntnisse mit künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) im Laufe der Zeit verbessern, können Sie neue B2B- und B2C-Geschäftsmöglichkeiten identifizieren, Kundenbeziehungen vertiefen, die Kapitalrendite (ROI) verbessern und Ihren Marktanteil vergrößern.
Die Branche entwickelt sich schnell weiter, was zu einem erhöhten Bedarf an Daten und Analytik führt. Zu diesen Trends gehören die digitale Transformation, hybride Arbeitsmodelle, Automatisierung, fortschrittliche Robotik, Internet of Things (IoT)-Anwendungen und Augmented Reality/Virtual Reality (AR/VR), um nur einige zu nennen. 

Quelle: Analysys Mason
5G-Netzwerke sind das letzte Puzzleteil, das Unternehmen die Bandbreite und die ultraschnellen Verarbeitungsgeschwindigkeiten bietet, die sie benötigen, um datenintensive Anwendungen für Privat- und Geschäftskunden nahezu in Echtzeit bereitzustellen. Während die Verarbeitung von Cloud-Workloads bis zu 100 Millisekunden dauern kann, werden Edge und 5G die Verarbeitung letztlich auf unter eine Millisekunde reduzieren können.
Es wird einige Zeit dauern, bis 5G sein volles Potenzial ausschöpft, da die Standards noch nicht ausgereift sind und die Einführung langsamer erfolgt. Daher bildet das Edge Computing im Wesentlichen die „letzte Meile“ für die Datenverarbeitung und hält die Latenzzeit niedrig, die derzeit je nach Standort zwischen 10 und 50 Millisekunden liegt.
Das von 5G-Netzwerken unterstützte Edge Computing wird Unternehmen dabei helfen, Geschäfts-, Mobil-, Sozial-, M2M-Daten sowie andere Datentypen zu erfassen, zu verarbeiten und zu operationalisieren. Infolgedessen wird die Bedeutung von Edge Computing in den kommenden Jahren exponentiell zunehmen.
Durch die Nutzung der Fähigkeit von Edge Computing, Daten an der Quelle zu verarbeiten, können Unternehmen neue Unternehmenswerte schaffen. Sie können wichtige Prozesse automatisieren, neue Analysen als Grundlage für strategische Entscheidungen nutzen, digitale Produkte und Dienstleistungen anpassen und ein außergewöhnliches Nutzererlebnis bieten, um nur einige strategische Ziele zu nennen.

Edge Computing umfasst ein breites Spektrum von Branchenanwendungen, Anwendungsfällen und Computerinfrastrukturen. Was Edge Computing für Unternehmen bedeutet, kann von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich sein.
Erkundung des Edge-Computing-Systems
Die Vielfalt der Edge-Anwendungen kann zu einer gewissen Verwirrung führen. Daher kann es sinnvoll sein, sie zunächst in Form von Archetypen zu betrachten und sich erst dann mit den einzelnen Anwendungsfällen zu befassen. Vertiv analysierte mehr als 100 Anwendungsfälle aus der Branche, um die folgenden vier Archetypen zu entwickeln. Sie sind nach Anforderungen an Bandbreite, Latenz, Sicherheit und Verfügbarkeit gegliedert:
- Datenintensiv: Die Datenmenge macht eine Übertragung über das Netz unpraktisch (aufgrund von Datenvolumen, Kosten oder Bandbreitenproblemen).
- Empfindlich ggü. menschlicher Latenz: Die Services sind für den menschlichen Gebrauch optimiert.
- Empfindlich ggü. der Maschine-zu-Maschine-Latenz: Die Services sind für die Maschine-zu-Maschine-Nutzung optimiert.
- Existenzkritisch: Anwendungsfälle, die sich direkt auf die menschliche Gesundheit und Sicherheit auswirken. 
„90 % der Industrieunternehmen werden bis 2022 Edge Computing einsetzen.“
Edge-Archetypen und -Anwendungen
DATEN-
INTENSIV

- Eingeschränkte Konnektivität
- Intelligente Städte/Fabriken
- Smart Home/Gebäude
- Distribution hochauflösender Inhalte
- Hochleistungs-Datenverarbeitung
- Virtuelle Realität
- Öl- und Gasdigitalisierung
- Hohe Netzinfrastrukturkosten
| Bandbreite | Latenz | 
| Verfügbarkeit | Sicherheit | 
| 
 | 
 | 
MASCHINE-ZU-MASCHINE-
LATENZSENSIBEL

- Intelligente Sicherheit
- Smart Grid
- Distribution von Inhalten bei geringer Latenz
- Echtzeitanalytik
- Gefechtssimulationen im Verteidigungswesen
| Latenz | Bandbreite | 
| 
 | Verfügbarkeit | 
| 
 | Sicherheit | 
EXISTENZ-
KRITISCH

- Digitalisierung im Gesundheitswesen
- Vernetzte und autonome Fahrzeuge
- Drohnen
- Intelligentes Transportwesen
- Autonome Roboter
| Latenz | Bandbreite | 
| Verfügbarkeit | 
 | 
| Sicherheit | 
 | 
SENSIBEL GGÜ.
MENSCHLICHER LATENZ

- Webseiten-Optimierung
- Augmented Reality
- Intelligenter Einzelhandel
- Verarbeitung natürlicher Sprache
| Latenz | Bandbreite | 
| Verfügbarkeit | 
 | 
| Sicherheit | 
 | 
Die Edge Computing-R(evolution)
Edge Computing ist nicht neu. Es begann in den späten 1990er Jahren, als Unternehmen Content Delivery Networks (CDNs) und Peer-to-Peer-Netzwerke (P2P) einrichteten, die auf früheren Bemühungen zum Dateiaustausch aufbauten.
Edge Computing verdankt seinen wahren Aufstieg dem Cloud Computing, das von Amazon Web Services (AWS), Microsoft und anderen vorangetrieben wird. Unternehmen, die sich für Cloud Computing entschieden, tauschten hohe Vorabinvestitionen und starre, schwer zu modernisierende Technologie gegen bedarfsgerechte, umlagefinanzierte, innovative Services, die sich ständig weiterentwickeln. Mit Cloud Computing können Unternehmen in Echtzeit auf Geschäftswachstum und Nachfragespitzen reagieren und die Kosten im Laufe der Zeit senken. Während die Cloud eine Weile brauchte, um sich durchzusetzen, setzen Unternehmen zunehmend auf Cloud-zentrierte IT-Strategien.
Fog Computing verbindet Edge und Cloud, genauer gesagt, IoT-verbundene Geräte und entfernte Rechenzentren. Fog Computing besteht in der Regel aus Edge-Servern, die in Cloudlets oder Kleinstrechenzentren gruppiert sind, um lokale Speicherung und Verarbeitung zu ermöglichen und die Datenerfassung und -kontrolle zu verbessern. Fog Computing unterscheidet sich von Edge Computing dadurch, dass Fog Computing die Verarbeitung in lokale Netzwerke verlagert, während Edge Computing einen Großteil der Verarbeitung in die Geräte selbst verlagert. Da jedoch die gesamte Verarbeitung lokal und nicht in der Cloud stattfindet, betrachten einige Analysten die Begriffe „Fog“ und „Edge“ Computing als austauschbar.
„Edge-Internet ist keine Erweiterung der Cloud oder eine Teilmenge von 5G. Edge-Internet ist eine grundlegende Veränderung der Art und Weise, wie Datenverarbeitung betrieben wird. Wir bewegen uns von einer zentralisierten Cloud hin zu einer Edge-fähigen oder Edge-geführten Architektur und das bedeutet, dass wir anfangen, Knoten näher am Nutzer und nach Bedarf einzusetzen.“
- Chetan Sharma, Analyst
Gleichzeitig haben die Fortschritte auf dem Markt in Bezug auf Chips, Batterien, Server, Präzisionsstromversorgung und Kühltechnologien die Entwicklung hochentwickelter Kleinstrechenzentren und IT-Schränke ermöglicht. Diese kleineren Rechenkapazitäten können flexibel installiert werden – wo und wann immer sie benötigt werden.
Darüber hinaus können IT-Teams mit Hilfe von Fernüberwachungs- und -verwaltungssoftware Edge-Standorte überwachen, ohne für routinemäßige Wartungsarbeiten oder Fehlerbehebungen an externe Standorte reisen zu müssen. Die IT-Abteilung kann Geräte über sichere Verbindungen und Remote-Tools konfigurieren, aktualisieren und warten.
Während Infrastrukturen vor Ort und Cloud Computing die Verarbeitung von Workloads zentralisieren, wird sie beim Edge Computing dezentralisiert. Es liegt in der Natur der Sache, dass Edge-Netze bestimmte Arten von Anwendungen ermöglichen, die sonst nicht möglich wären.
Sollten Sie also Cloud, Fog oder Edge Computing nutzen? Die Antwort ist wahrscheinlich: alle drei. Edge und Fog Computing ersetzen nicht das Cloud Computing. Sie erweitern und verbessern es. 
Berücksichtigen Sie eine Vielzahl von geschäftlichen und technischen Anforderungen, um die besten Datenverarbeitungsmodelle für Ihr Unternehmen auszuwählen. Wie die Grafik auf der rechten Seite zeigt, ist die Antwort nicht immer ganz einfach.
IT-Teams, Strategen und Innovationsexperten können mit Ihnen gemeinsam herausfinden, wo Sie Ihre Technologieinvestitionen und Workloads jetzt und in Zukunft platzieren sollten.
Das ist wichtig, denn wie bei anderen aufkommenden Technologien ändern sich Normen, Fähigkeiten, Tools und Verbindungen schnell. Wenn Sie verstehen, wohin sich Edge Computing entwickelt, können Sie Netzwerke entwerfen, die im Laufe der Zeit interoperabel und nicht inkompatibel sind. 

Quelle: Business Insider
Arten von Edge-Standorten
Die Edge-Technologie wird an einer Vielzahl von Standorten eingesetzt. Diese Standorte werden in der Regel nach vier Mustern eingerichtet:
- 
Geografisch verteilt: Ähnlich große Standorte, die über ein Land oder eine Region verteilt sind. Beispiele sind Einzelhandelsgeschäfte und Bankfilialen. 
- 
Hub and Spoke: Kleine „Spoke“-Standorte (Speiche), die um einen größeren „Hub“-Standort (Nabe) in einem Land oder einer Region organisiert sind. Beispiele hierfür sind Kommunikations- und Logistiknetze. 
- 
Lokal konzentriert: Lokale Netze mit kleinen Standorten, die mit einer größeren zentralen Einrichtung verbunden sind, oft in einer Campusumgebung. Beispiele hierfür sind das Gesundheitswesen, das Bildungswesen und industrielle Betriebe. 
- 
Eigenständige Grenze: Große einzelne Edge-Standorte mit weitreichender regionaler oder globaler Ausstrahlung. Dabei handelt es sich oft um modulare Rechenzentren, die große Gebiete versorgen. Beispiele hierfür sind Cloud-Services und Wiederherstellungsmaßnahmen bei Naturkatastrophen. 

Edge-Standorte können weiter nach technischen und ökologischen Anforderungen analysiert werden. Auf diese Weise kategorisiert, umfassen sie:
- 
Klimatisiert und kontrolliert: Speziell errichtete Räume, die klimatisiert und sicher sind. Der einzige Unterschied besteht in der Rack-Dichte. Edge-Rechenzentren gehören dieser Kategorie an. 
- 
Kommerziell und bürobasiert: Nutzflächen mit vorhandener, aber eingeschränkter Klimatisierung. Diese Standorte sind in der Regel weniger sicher. Ein Bürokomplex für eine Gruppe von Ärzten würde in diese Kategorie fallen. 
- 
Robust und strapazierfähig: Standorte, die robuste Systeme und Gehäuse zum Schutz vor Luftverschmutzung erfordern. Oft handelt es sich um Industriestandorte, die durch Wassereinwirkung gefährdet sind und in der Nähe von starkem Verkehr oder Maschinen liegen. Ihnen fehlt die Klimakontrolle und sie sind weit weniger sicher. Eine Wasseraufbereitungsanlage an einer Universität ist ein raues und unwegsames Umfeld. 
- 
Alleinstehend im Freien: Diese unbeaufsichtigten Standorte sind den Witterungseinflüssen ausgesetzt und benötigen einen Unterstand oder eine Einfriedung. Sie können sich an abgelegenen Orten befinden, die für Wartungsarbeiten schwerer zu erreichen sind. Mobilfunkmasten sind ein perfektes Beispiel für diese Kategorie. 
Die Edge-Architektur verstehen
Bei der Entwicklung Ihrer Edge-Architektur, die wahrscheinlich mit der gewünschten Stromversorgungsarchitektur beginnt, müssen Sie eine Reihe weiterer Überlegungen wie diese anstellen:
Latenzbedürfnisse: Während viele Geschäftsanwendungen Latenzzeiten von 100 Millisekunden oder mehr tolerieren können, ist dies bei anderen nicht der Fall. Dies wirkt sich darauf aus, welche Art von Edge-Standort Sie errichten und wo Sie ihn positionieren.
Umgebungsbedingungen: Wenn sich ein Edge-Standort in einer Geschäftseinrichtung und nicht in einem zweckmäßigen Rechenzentrum befindet, müssen Sie Aspekte wie Wärme, Feuchtigkeit, Luftströmung, Sicherheit und mehr berücksichtigen.
Fläche: Während viele Branchen über eigene Flächen verfügen, auf denen sie Edge-Standorte einrichten können, ist dies bei anderen nicht der Fall. Telekommunikationsunternehmen leasen zum Beispiel Mobilfunkmasten, anstatt sie zu kaufen.
Umfang und Anzahl: Stellt Ihr Unternehmen einen einzigen Edge-Standort oder Tausende bereit? Dies wirkt sich auf das Modell der Netzwerkarchitektur, die Technologie und die von Ihnen verwendeten Überwachungs- und Verwaltungsprozesse aus.
Automatisierung: Ziehen Sie eine Automatisierung in Betracht, um Routineprozesse wie die Gerätekonfiguration und -aktualisierung an mehreren externen Standorten zu vereinfachen.
Eine Ansicht: Ein zentralisiertes Dashboard erleichtert die Überwachung von Edge-Operationen, insbesondere wenn diese zunehmen.
Remote Management: Die Möglichkeit, Geräte aus der Ferne zu überwachen und zu verwalten, vereinfacht die täglichen IT-Aufgaben. Dank der Out-of-Bound-Verwaltungsfunktionen können IT-Teams im Falle eines Netzwerkausfalls direkt auf Edge-Geräte zugreifen.
Ausfallsicherheit: Wie andere IT-Netzwerke sollten auch Edge-Standorte auf Ausfallsicherheit ausgelegt sein. Unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV) liefern beispielsweise eine Notstromversorgung, um den Betrieb im Falle eines Leistungsausfalls aufrechtzuerhalten.

Quelle: Analysys Mason
Skalieren mit 5G
Telekommunikationsanbieter bauen 5G-Netzwerke auf der ganzen Welt aus. Diese neuen Mobilfunknetze bieten exponentiell mehr Bandbreite und höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten als die heutigen 4G-Netze. Sie ermöglichen auch das Multi-Access-Edge-Computing (MEC), das manchmal auch als Mobile Edge Computing bezeichnet wird und die Ausführung von Anwendungen und anderen Verarbeitungsaufgaben näher an den Nutzer verlagert, was die Performance verbessert.
Diese Innovationen werden es Unternehmen ermöglichen, die Leistungsfähigkeit mobiler Daten zu nutzen, um ein umfassenderes Bild des Nutzerverhaltens und der Bedürfnisse zu erhalten. Sie werden auch daten- und analyseintensive Anwendungen wie fortschrittliche Robotik, intelligente Anwendungen (Städte, Fabriken, Sicherheit, Transport, Wearables), VR/AR und mehr unterstützen.
„5G-Netzwerke werden die Geschwindigkeit im Vergleich zu 4G-Netzen um das 10-fache erhöhen.“

Bis 2024 werden voraussichtlich mehr als 40 % der Weltbevölkerung Zugang zu 5G-Netzwerken haben. Folglich bereiten sich die Unternehmen jetzt auf den kommenden Goldrausch neuer Geschäftsmöglichkeiten vor. Diejenigen Unternehmen, die 5G-fähige Anwendungsfälle zuerst nutzen können, werden wahrscheinlich einen übergroßen Marktanteil erobern.

Quelle: State of the Edge/Venture Beat
Chancen und Ziele von Edge
Die Unternehmen der Branche sind dabei, aus der Fülle der neu entstehenden Daten Kapital zu schlagen. Edge Computing kann Ihnen helfen, das Unternehmenswachstum voranzutreiben, Latenzzeiten zu reduzieren, Ihre hybride Cloud-Infrastruktur zu erweitern und die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) zu nutzen.
Wahrscheinlich haben Sie auch Ziele für Ihre Edge-Standorte, einschließlich der Bereitstellung, Aktualisierung, Erweiterung sowie Verwaltung und Überwachung dieser Datenverarbeitungsressourcen. Wie bei allen Technologien lohnt es sich, die gesamte Palette der Möglichkeiten zu kennen, möglichst standardbasierte Lösungen zu verwenden und bei Investitionen und Verwaltung einen Lebenszyklusansatz zu verfolgen. 

Wachstumsmöglichkeiten dank Edge
Die Pandemie beschleunigte die Ausgaben für Edge Computing, da die Unternehmen in digitale Produkte und Services investierten. Und jetzt geht es los. Wo werden wir also in Zukunft das größte Wachstum sehen?
Hardware, Software und Services: IDC prognostiziert, dass die Ausgaben für Edge Computing und Speicherung bis 2024 auf 33,3 Milliarden USD ansteigen werden, da die Unternehmen ihre Infrastruktur ausbauen. Die Unternehmen werden auch in die Fernüberwachung und in Partnerservices für die Verwaltung von Edge-Standorten investieren.
Regionale Akzeptanz: Es ist keine Überraschung, dass der asiatisch-pazifische Raum bei der Einführung der neuen Technologien führend ist, da dort stark in Automatisierung, Robotik und intelligente Anwendungen investiert wird. Der asiatisch-pazifische Raum wird bis 2028 37,7 % der weltweiten Infrastruktur in diesem Bereich ausmachen. Dicht dahinter folgt Europa mit 29 %. Die Vereinigten Staaten werden 20,5 %, Lateinamerika 7 % und Afrika und der Nahe Osten 5,8 % ausmachen, so ein Bericht der Linux Foundation.
B2C- versus B2B-Anwendungen: Etwa 36,5 % der globalen Infrastrukturen werden auf mobile und private Verbraucher ausgerichtet sein, während 11,9 % für die IT-Nutzung in Unternehmen bestimmt sind. Kommunikationsdienstleister (CSPs), auch bekannt als Telcos, werden weitere 10,4 % des weltweiten Infrastrukturangebots ausmachen.
Cloud: Das Cloud-Wachstum ist während der Pandemie sprunghaft angestiegen. Laut einer Nutanix-Studie halten 86 % der IT-Entscheidungsträger eine hybride Cloud-Infrastruktur für das ideale Modell und 46 % haben ihre Investitionen im Jahr 2020 beschleunigt. Das Edge-Wachstum ist jedoch so stark, dass die Cloud-Anbieter Edge-Funktionen anbieten, da sie Edge zu Recht als ein konkurrenzfähiges Angebot ansehen, das ihnen Marktanteile abnehmen könnte.
IoT: Mit 5G und Edge-Wachstum wird das IoT einen riesigen Sprung nach vorne machen. Viele Unternehmen verfügen über Geräte, die miteinander verbunden werden können, um neue Erkenntnisse zu gewinnen. Jedoch fehlten ihnen bisher die Möglichkeiten zur Datenintegration, die Verarbeitungsleistung und das Budget, um dies zu realisieren. Edge löst diese Probleme. Im B2C-Bereich werden die Verbraucher immer vertrauter mit vernetzten Erlebnissen und sind bereit, ihre Daten preiszugeben, um personalisierte Services zu nutzen. Infolgedessen werden sowohl B2B- als auch B2C-IoT-Anwendungen florieren.

Quelle: The Linux Foundation
Latenz: Die Verbraucher sind immer weniger bereit, zu warten. eCommerce-Studien haben gezeigt, dass selbst eine Verbesserung um 0,1 Sekunden die Einbindung auf der Seite und den Umsatz erhöht. Auch für existenz- oder geschäftskritische Anwendungen wie den Wertpapierhandel ist eine zu lange Latenz ein Ausschlusskriterium. Der Wettlauf, unter eine Millisekunde zu kommen, wird die nächsten Jahre prägen – mit Gewinnern und Verlierern. Letztendlich wird eine Latenzzeit von nahezu Null der Industriestandard werden.
Analytik und Automatisierung: Analytik, Automatisierung und Prozessoptimierung durch KI und ML beruhen auf der Fähigkeit, große Datenmengen nahezu in Echtzeit zu verarbeiten. Edge Computing macht dies möglich, indem es die Übertragung von Workloads in die Cloud überflüssig macht und eine nahezu sofortige Entscheidungsfindung ermöglicht. Darüber hinaus können Unternehmen mit Edge Computing sensible Daten wie Verbrauchertransaktionen, Gesundheits- oder Steuerdaten unter Wahrung des Datenschutzes analysieren.
Wie Latenz das Benutzererlebnis beeinträchtigt
| Zeit zum Laden (Millisekunden) | Auswirkung auf den Benutzer | 
|---|---|
| 0 bis 16 | Die Benutzer sind außergewöhnlich gut im Verfolgen von Bewegungen und sie mögen es nicht, wenn Animationen nicht flüssig sind. Sie empfinden Animationen als flüssig, solange jede Sekunde 60 neue Bilder gerendert werden. Das sind 16 Millisekunden pro Frame, einschließlich der Zeit, die der Browser benötigt, um den neuen Frame auf den Bildschirm zu bringen. Eine Anwendung benötigt also etwa 10 Millisekunden zum Erstellen eines Frames. | 
| 0 bis 100 | Wenn innerhalb dieses Zeitfensters auf Benutzeraktionen reagiert wird, haben die Benutzer das Gefühl, dass das Ergebnis unmittelbar eintritt. Dauert es länger, so wird die Verbindung zwischen Aktion und Reaktion unterbrochen. | 
| 100 bis 300 | Die Benutzer erleben eine leichte, spürbare Verzögerung. | 
| 300 bis 1.000 | Innerhalb dieses Zeitfensters fühlen sich die Dinge als Teil einer natürlichen und kontinuierlichen Abfolge von Aufgaben an. Für die meisten Internetbenutzer ist das Laden von Seiten oder der Wechsel von Ansichten eine Aufgabe. | 
| 1.000 oder mehr | Bei mehr als 1.000 Millisekunden (1 Sekunde) verlieren die Benutzer die Konzentration auf die Aufgabe, die sie gerade ausführen. | 
| 10.000 oder mehr | Bei mehr als 10.000 Millisekunden (10 Sekunden) sind die Benutzer frustriert und brechen ihre Aufgaben wahrscheinlich ab. Möglicherweise kommen sie später wieder, vielleicht aber auch nicht. | 
Quelle: Deloitte
Die Möglichkeiten sind scheinbar grenzenlos, was zu erheblichen Investitionen in diesem Bereich führen wird. Unternehmen wollen im Wettlauf um mehr Umsatz mit den Daten, die sie bereits besitzen, nicht zurückbleiben.
Ressourcen
Wie Edge das IoT ermöglicht
5G und Edge Computing werden das Potenzial des IoT freisetzen und die Bandbreite, die geringe Latenz und die lokalen Verarbeitungsfunktionen bereitstellen, die für B2B- und B2C-Anwendungen erforderlich sind.
Dies ist wichtig, da Unternehmen mehr Geräte als je zuvor miteinander verbinden, um mehr Einblicke zu erhalten, Automatisierung zu ermöglichen und vernetzte, intelligente Systeme zu schaffen.
„ 43 Milliarden – Die Anzahl der IoT-Geräte, die es bis 2023 geben wird.“
Die Verbraucher haben die Auswirkungen des IoT bereits bei intelligenten Heimsystemen, einschließlich Sicherheitssystemen, Gesundheits- und Fitness-Wearables, mobilem Marketing in Geschäften und Selbstzahlerkassen im Einzelhandel sowie anderen Endanwendungen gesehen.

Quelle: Ez En Route
Das Internet of Things (Internet of Things, IoT) wird die größten Auswirkungen auf die Welt der Unternehmen und Behörden haben. IoT wurde bereits von Fertigungsunternehmen eingesetzt, um automatisierte Prozesse, Robotertechnik sowie vorbeugende und vorausschauende Wartung zu ermöglichen. Da Millionen von Dollar in Geräte investiert werden, kann das IoT Unternehmen dabei helfen, kostspielige Störungen oder unerwartete Ausfälle zu vermeiden.
IoT-Sensoren sammeln eine Fülle von Informationen über die Geräte, mit denen sie verbunden sind. Dazu gehören Luftstrom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, chemische Zusammensetzung, Füllstand, Feuchtigkeit, Bewegung, Geschwindigkeit, Nähe zu anderen Geräten, Wasserqualität usw. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Auf diese Weise können IoT-Sensoren ein genaues Bild der Geräteperformance und der Umgebungsbedingungen erstellen.
Sensoren, flächendeckende Konnektivität und blitzschnelle Verarbeitung werden intelligente Verkehrsmittel mit synchronisierter Beleuchtung, Verkehrsmanagement und Mautgebührenabrechnung ermöglichen. Intelligente Gebäude werden den Nutzerkomfort verbessern und den Mitarbeitern helfen, ihre Räume zu gestalten und zu optimieren. In intelligenten Städten werden intelligente Systeme die Art und Weise optimieren, wie die Bewohner arbeiten, spielen und reisen. Autonome Fahrzeuge werden den täglichen Arbeitsweg sicherer und angenehmer machen. Es ist klar, dass sich die Welt in wenigen Jahrzehnten radikal verändern wird, da die IoT-Anwendungen immer ausgefeilter und interoperabler werden.
Produktteams können VR/AR nutzen, um neue Produkte zu entwickeln und zu testen, wobei sie zusammenarbeiten und das Feedback der Verbraucher problemlos einbeziehen können. Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Fertigung und in anderen Branchen können VR/AR nutzen, um aus der Ferne auf das Know-how zuzugreifen, das sie für ihre Arbeit benötigen.
IoT-Geräte verfügen über Sensoren, die kontinuierlich Informationen über ihren Zustand, ihre Leistung und ihren Status übermitteln. Diese Daten werden entweder über die Cloud oder über Edge Computing aggregiert und verarbeitet. Bei der Verarbeitung am sogenannten Netzwerkrand (Edge) können vernetzte Systeme Daten nahezu in Echtzeit nutzen. Sie können auch von positiven Feedbackschleifen profitieren und Prozesse im Laufe der Zeit verbessern.
„Das IoT wird bis 2025 einen potenziellen wirtschaftlichen Einfluss zwischen 4 und 11 Billionen Dollar haben.“
Wie nutzen Unternehmen Edge-Netzwerke, um IoT-Anwendungen zu ermöglichen?
IoT-Anwendungen
- Nutzen intelligente Geräte: Sensoren sammeln mehrere Datenpunkte über den Zustand eines Geräts, die für IoT-Anwendungen verwendet werden können.
- Implementieren ein IoT-Gateway: Das Gateway hilft dabei, Workloads angemessen weiterzuleiten, indem es Daten am sogenannten Netzwerkrand (Edge) hält oder sie zur Verarbeitung an die Cloud oder das Rechenzentrum des Unternehmens sendet.
- Sind von robuster Konnektivität abhängig: Die Hochgeschwindigkeits-Konnektivität gewährleistet eine nahtlose Datenübertragung mit minimaler Latenz.
Edge Computing
- Nutzt Complex Event Processing (CEP): CEP-Systeme integrieren Daten, suchen nach Mustern und ergreifen dann automatische Maßnahmen. Diese Open-Source-Systeme laufen sowohl in der Cloud als auch in Edge-Geräten.
- Nutzt ML und KI: Ihr IT-Team kann vorhandene Algorithmen verwenden oder eigene entwickeln, um die Fähigkeit zu verbessern, bestimmte Bedingungen zu erkennen und dann wichtige Aktionen zu automatisieren. Diese Funktionen werden zunehmend in Edge-Geräten und nicht mehr nur in der Cloud ausgeführt.
- Betreibt IoT-Edge-Anwendungen: Die Anbieter bündeln Kernfunktionen wie CEP, KI und andere Tools in den Geräten und beschleunigen so die Bereitstellung, Upgrades und Änderungen.
- Bietet Offline-Datenspeicherung: Bei lokaler Speicherung können die Geräte auch bei einer Netzwerkunterbrechung weiterarbeiten.
- Bietet robuste Datenverwaltungsfunktionen: Intelligente Funktionen bestimmen, welche Daten in welchen Zeitabständen erfasst und verarbeitet werden sollen.
Edge IT-Ziele
Das rasante Tempo der Digitalisierung hat das Wachstum des Edge Computing beschleunigt. Infolgedessen verfeinern die IT-Teams ihre Technologiestrategien, um die Datenverarbeitungsmodelle auf die geschäftlichen und technischen Ziele abzustimmen. Im Folgenden finden Sie einige allgemeine Ziele, die Sie für Ihre Edge-Implementierungen verfolgen können.
Bereitstellen der Edge-Infrastruktur
Sie möchten Ihre Hybrid-/Cloud-Infrastruktur weiterentwickeln, um neue Edge-Anwendungen zu ermöglichen. Zu den Zielen gehören hierbei:
1. Rationalisieren der Workloads: Entscheiden darüber, wo wichtige Workloads auf der Grundlage von Latenzzeiten, Kosten, Sicherheit, Datenschutz oder anderen Aspekten ausgeführt werden sollen.
Ansatz: Ein IT-Partner kann Sie dabei unterstützen, indem er die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung ermittelt und eine umfassende Edge-Strategie entwickelt.
2. Erstellen von Anwendungsprofilen: Die Entwicklung einer Standard-Edge-Infrastruktur für verschiedene Anwendungstypen sorgt für Konsistenz bei der Bereitstellung und stellt sicher, dass sie wie erwartet funktioniert.
Ansatz: Die Entwicklung einer standardisierten Dokumentation, einschließlich Spezifikationen, ist der Schlüssel zum Ausbau Ihrer Präsenz auf dem Markt.
Upgrade der Edge-Infrastruktur
Sie möchten neue Anwendungen und mehr Daten unterstützen, was eine Aufrüstung Ihrer bestehenden Edge-Technologie erfordert. Zu Ihren Zielen gehören:
3. Sicherstellen einer hohen Zuverlässigkeit Ihrer Infrastruktur: Verteilte Netzwerke unterstützen Ihr wachsendes Unternehmen. Die Aufrechterhaltung einer hohen Betriebszeit und eines hohen Durchsatzes aller Edge-Standorte ist eine Priorität.
Ansatz: Beurteilen Sie die USV-Topologie mit Line-Interactive oder Doppelwandler, ermöglichen Sie die Konnektivität für die Fernüberwachung und sorgen Sie dafür, dass angemessene Ressourcen für den USV-Service zur Verfügung stehen.
4. Vereinfachen der Edge-Infrastruktur: Wachstum wird durch standardisierte Prozesse und Technologien erleichtert. Sie tragen dazu bei, Bestellung, Bereitstellung und Verwaltung zu beschleunigen.
Ansatz: Erwägen Sie eine Standardisierung der Infrastruktur, wo immer dies möglich ist, und bestellen Sie Geräte, die integrierte Flexibilität für Unternehmenswachstum oder Anpassungsfähigkeit bieten.
5. Rasche Implementierung einer neuen Infrastruktur zur Unterstützung der Aktualisierung von Edge-Standorten: Fortschrittliche Technologien für datenintensive Anwendungen erfordern Edge-Funktionen, die mit der Entwicklung Schritt halten. Das bedeutet, dass sowohl die IT-Ausrüstung als auch die unterstützende Infrastruktur, die sie schützt, erneuert werden müssen.
Ansatz: Ermitteln Sie die Machbarkeit der Nutzung von Werksintegrationsdiensten, um eine IT-bereite Infrastruktur zu erhalten. Schließlich müssen Sie die Verfügbarkeit und die Fähigkeiten der Mitarbeiter oder Partner für die Installation der Edge-Technologie ermitteln.
Erweitern der Edge-Infrastruktur
Vielleicht möchten Sie die IT an neuen Orten unterbringen, wo sie noch nie zuvor war. Das bedeutet, dass wir die richtige Rechen-, Speicher- und Netzwerkumgebung entwerfen und die entsprechenden Racks, Stromversorgungs- und Kühlungsgeräte auswählen müssen, die dies unterstützen. Zu Ihren Zielen gehören:
6. Schaffen weiterer Kapazität: Steigerung der Ausgabe an bestehenden Standorten zur Unterstützung des Unternehmenswachstums.
Ansatz: Bemessen Sie die USV-Einheiten so, dass sie den sich ändernden Anforderungen gerecht werden; bewerten Sie die Wärmelasten, um den Bedarf an spezieller Kühlung zu ermitteln; und ermöglichen Sie Konnektivität für die Fernüberwachung.
Überwachen und Verwalten von Edge-Standorten
Sie möchten den Einblick in und die Kontrolle über Ihre Edge-Standorte zentralisieren. Sie möchten die Betriebszeit und Verfügbarkeit Ihrer Geräte sicherstellen und sie gleichzeitig vor unbefugtem Zugriff schützen.
7. Verwalten eines wachsenden Edge-Netzwerks: Ein skalierbarer Ansatz für die Verwaltung der IT-Ausrüstung minimiert Wachstumsschwierigkeiten und hält gleichzeitig die Leistung hoch.
Ansatz: Ermitteln Sie, was alles überwacht werden muss, stellen Sie sicher, dass die Energie- und Wärmemanagement-Infrastruktur für die Konnektivität ausgerüstet ist, und stellen Sie fest, ob Personen für die Überwachung und die Reaktion auf Warnmeldungen zur Verfügung stehen.
8. Einführung von Remote Management: Eine genaue Überwachung des Zustands der IT-Ausrüstung erhöht deren Verfügbarkeit, Nutzung und Effizienz.
Ansatz: Fernüberwachungs- und -verwaltungssoftware und -tools helfen dabei, autorisierte Benutzer zu ermächtigen, auszuführende Vorgänge einzuschränken oder zu sperren sowie Umgebungsbedingungen und Geräteperformance zu überwachen.
9. Verwalten von Temperatur am Edge-Standort: IT-Geräte erhöhen die Temperaturen, insbesondere in kleinen Räumen wie IT-Schränken. Wenn sie nicht korrigiert wird, kann übermäßige Hitze die Geräte beschädigen.
Ansatz: Bewerten Sie die Wärmelast der Technologie, um festzustellen, ob sie eine spezielle Kühlung benötigen. Die Fernüberwachung der Umgebung kann der IT-Abteilung helfen, Hotspots zu erkennen und proaktiv zu beheben.
10. Skalieren des Talents in Ihrem IT-Team: Es ist vielleicht nicht immer praktisch oder wünschenswert, dass IT-Teams Edge-Standorte besuchen.
Ansatz: Verwenden Sie Fernüberwachungs- und -verwaltungssoftware für Routinekonfiguration, Upgrades und Fehlerbehebung. Ziehen Sie in Erwägung, einen lokalen Partner mit der Installation neuer Technologien und der Wartung kritischer Infrastrukturen wie Batterien zu beauftragen.

Ressourcen
Edge-Lösungen
IT-Teams wollen in der Regel Edge-Lösungen innerhalb von Tagen oder Wochen beschaffen und bereitstellen. Containerlösungen wie integrierte Infrastrukturen, Kleinstrechenzentren und vorgefertigte modulare Rechenzentren bieten leistungsstarke Datenverarbeitung und andere Funktionen und ermöglichen gleichzeitig eine schnelle Markteinführung und physische Sicherheit.
Edge-IT-Lösungen integrieren Kühlung und Klimasteuerung, Energieverteilung und Netzwerkkonnektivität. Sie können auch Ausrüstungen für physische Sicherheit, Brandschutz, Stoßdämpfung, Schutz vor elektromagnetischer Interferenz, Energieaufbereitung sowie USV oder Batterien umfassen. IT-Teams entscheiden sich in der Regel auch für Software und Geräte zur Fernüberwachung und für die Verwaltung, um dafür zu sorgen, dass Edge-Lösungen wie erwartet funktionieren. 


Mit diesen Geräten können Benutzer ein Rechenzentrum in jedem verfügbaren Raum einrichten. Bildungseinrichtungen können zum Beispiel modulare Einheiten an Edge-Standorten oder auf ihrem Gelände einsetzen. Sogar ein Hausflur ist ausreichend.
Die integrierte Infrastruktur ist bereits geprüft und innerhalb weniger Tage einsatzbereit, so dass es nicht erforderlich ist, Lösungen zu entwickeln oder Komponenten zu integrieren. Es handelt sich um sichere All-in-One-Einheiten mit kompaktem Design und integriertem Brandschutzsystem, die ideal und sicher für eine Vielzahl von Räumen sind. 

Kleinstrechenzentren bieten leistungsstarke Datenverarbeitungskapazität auf kleinem Raum. Eine Einrichtung des Gesundheitswesens oder ein Krankenhaus könnte beispielsweise ein Kleinstrechenzentrum für telemedizinische Anwendungen einrichten.
Diese All-in-One-Lösungen vereinen Stromversorgung, Kühlung, Überwachung und Racks und können innerhalb oder außerhalb eines Gebäudes eingesetzt werden – oder sogar als eines dienen. 

Vorgefertigte, modulare Rechenzentren
Wenn mehr Rechenleistung oder Flexibilität benötigt wird, kann die IT-Abteilung ein vorgefertigtes, modulares Rechenzentrum einrichten, das sich leicht vor Ort zusammenbauen lässt. Mit leistungsstarker Datenverarbeitung können diese Rechenzentren für alle geschäftskritischen Prozesse genutzt werden. Beispiele sind Rechenzentren für kritische staatliche Infrastrukturen, die für die Grenzüberwachung sowie Energie- und Wasserwirtschaft genutzt werden.
Diese Lösungen sind vorgefertigt, montiert, integriert und getestet, d. h. sie sind risikoarm und schnell zu implementieren. 
Andere Überlegungen zum Edge Computing
Sie sind auf dem Weg, Ihre Edge-Infrastruktur zu entwerfen und zu entwickeln. Sie kennen Ihre Anwendungsanforderungen, die Arten von Websites und die Technologie, die Sie einsetzen möchten.
Sie können Referenzdesigns verwenden, um die Bereitstellung von Technologien zu beschleunigen. Bevor Sie sich für eine Infrastruktur entscheiden, sollten Sie noch einige andere wichtige Aspekte berücksichtigen, z. B. die Effizienz der Verarbeitung am Standort, die Nachhaltigkeit, den Energieverbrauch und die versteckten Kosten für den Betrieb. Sehen wir uns das einmal genauer an.
Design der Edge-Infrastruktur
Die Entwicklung der Infrastruktur für eine Edge-Anwendung kann entmutigend wirken. Datenverarbeitungsanforderungen, physische Umgebung, Energie- und Thermalmanagementanforderungen, physische Sicherheit sowie Fernüberwachungs- und -verwaltungsfunktionen müssen berücksichtigt werden. Dann ist da noch die schwierige Frage der Zukunftssicherheit der Technologie. Edge-Standards und -Geräte ändern sich schnell. Eine falsche Entscheidung könnte bedeuten, dass Sie früher als erwartet wieder in die IT investieren müssen, wenn Ihr Design nicht auf Wachstum und Skalierbarkeit ausgelegt ist.
Und wenn Sie kein IT-Team zur Verfügung haben, müssen Sie sich möglicherweise selbst um die Recherche und die Kaufentscheidungen kümmern.
Glücklicherweise vereinfachen und standardisieren die Anbieter den Kaufprozess. Sie können Referenzdesigns anbieten, die empfohlene Lösungen zur Erreichung bestimmter Ziele bieten. Sie bieten in der Regel Racks mit integrierter Kühlung, intelligenter Energieverteilung und Notstromversorgung. Andere Komponenten variieren je nach den Anforderungen der Anwendung. Sie können auch mit zusätzlichen Geräten und Services angepasst werden.
Referenzdesigns bieten eine umfassende, von Experten entwickelte Lösung für allgemeine Herausforderungen in verschiedenen Umgebungen. Jedes Design kann auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden, um die besonderen Anforderungen des Unternehmens zu erfüllen. Installations- und Wartungsservices sind ebenfalls verfügbar, um die Bereitstellung zu rationalisieren und die Sicherheit während der Lebensdauer der Produkte zu gewährleisten.
Referenzdesigns bieten einen schnellen Zugang zum Edge Computing, sodass ein IT-Partner die Bereitstellungszeit minimieren, kritische Infrastrukturen schützen und eine Verbindung zur IT-Fernüberwachung herstellen kann.
Edge-Effizienz und Nachhaltigkeit
Während sich die Welt mit den Auswirkungen des Klimawandels auseinandersetzt, kann Edge Computing den Weg zu effizienteren, nachhaltigen Prozessen weisen. Auch wenn bei der Verarbeitung einige Vorteile erzielt werden können, wird der größte Beitrag der Edge-Technologie darin bestehen, Erkenntnisse zu liefern, die der Industrie helfen, Prozesse in großem Maßstab zu optimieren.
Cloud Computing ist dank technologischer Fortschritte wie der Entwicklung von Hyperscale Computing und optimierten Energie- und Thermalmanagementsystemen bereits viel effizienter, als die meisten Menschen wissen.
Von 2010 bis 2018 war die Nachfrage nach Rechenzentren (Cloud und On-Premise) fünfmal so hoch wie das erwartete Wachstum. Und im Jahr 2018 wurden 89 % aller Datenverarbeitungsinstanzen in Cloud-Rechenzentren gehostet. Trotz dieses rasanten Wachstums verbrauchten die Rechenzentren der Welt 2018 laut Data Center Knowledge nur 205 Terawattstunden Strom, also nur 1 % des weltweiten Stromverbrauchs.

Quelle: BusinessWire/Vertiv
Aber mit Hilfe von Edge können diese Zugewinne weiter und schneller gesteigert werden. Beachten Sie diese Vorteile:
Edge Computing erhöht die Effizienz
- Die Daten werden direkt an der Quelle verarbeitet und gespeichert: Dadurch entfällt die Notwendigkeit, Daten in die Cloud zu übertragen, was die Verarbeitung effizienter macht und den Energieverbrauch senkt.
- Edge kann zur Erweiterung oder zum Ersatz der IT-Infrastruktur verwendet werden: Unternehmen haben nun die Wahl, ob sie ihren Datenverarbeitungsbedarf bei externen Cloud-Anbietern decken oder ob sie die IT-Infrastruktur an ihren eigenen Standorten bereitstellen wollen. Dadurch gewinnen sie an Flexibilität und können die Workloads auf die wichtigsten Ziele und Anforderungen abstimmen.
- Edge-Standorte sind für die Fernüberwachung geeignet: Leistungsstarke Fernüberwachungs- und -verwaltungsfunktionen ermöglichen es IT-Teams, Geräte zu konfigurieren, zu aktualisieren und Fehler zu beheben. Dank der Out-of-Band-Verwaltungsfunktionen können sie diese Aufgaben auch dann wahrnehmen, wenn die Unternehmensnetzwerke ausgefallen sind.
- Die Flüssigkeitskühlung bietet Edge-Betreibern mehr Möglichkeiten: Edge Computing ermöglicht häufig Hochleistungs-Workloads wie Datenanalytik und ML. Dadurch steigt die Anzahl der erforderlichen Racks und die Temperaturen übersteigen die Kühlkapazitäten herkömmlicher luftgekühlter Lösungen. Mit Flüssigkeitskühlung kann die Temperatur auch an Edge-Standorten ohne Wasserversorgung effektiv gehalten werden.
Edge Computing erhöht die Nachhaltigkeit
- Edge-Standorte verwenden bereits vorhandene Hardware: Hyperscale Computing Center funktionieren am besten unter Einsatz der modernsten Technologie. Edge Computing nutzt häufig die gängige Technologie, darunter Server, Smartphones, Betriebstechnik wie Produktionsanlagen, Desktop-Computer und Internet-Gateways. Wahrscheinlich verfügen Sie bereits über einige der Komponenten, die Sie benötigen, um mit Edge zu arbeiten.
- Edge-Anwendungen liefern aussagekräftige Erkenntnisse: Mit IoT-/Edge-Anwendungen können durch die Beseitigung von Wasserlecks, nicht optimierten Prozessen und anderen Problemen Milliarden von Dollar eingespart werden, was zur Verringerung des CO2-Ausstoßes beiträgt. Nach Angaben des US-Energieministeriums verschwenden beispielsweise gewerblich genutzte Gebäude in den USA 30 % der von ihnen verbrauchten Energie. Die Reduzierung dieser Verschwendung durch IoT und Edge Computing kann also zu einem grüneren Planeten beitragen.
- Edge Computing ermöglicht intelligente Systeme: Edge Computing ermöglicht groß angelegte Anwendungen wie die Optimierung von Versorgungsketten und -netzen oder das Energiebedarfsmanagement, was Unternehmen Tools zur Rationalisierung von Prozessen und zur Minimierung des Energieverbrauchs, auch aus erneuerbaren Energiequellen, an die Hand geben kann. Das ist wichtig, denn viele Organisationen haben sich verpflichtet, in den kommenden Jahren klimaneutral zu werden.
- Eine speziell entwickelte Infrastruktur kann die Stromversorgung und Kühlung optimieren: Infrastrukturunternehmen haben All-in-One-Systeme wie integrierte Rack-Lösungen und modulare Rechenzentren entwickelt, um den Leistungsverbrauch zu senken und die Kühleffizienz zu verbessern. Das bedeutet, dass Ihre Technologie weniger Energie verschwendet und dennoch vor Hitze, Feuchtigkeit und anderen Umwelteinflüssen geschützt bleibt.
Verwalten der Energiekosten
Wenn Telekommunikationsunternehmen 5G-Netzwerke aufbauen, werden sie Millionen von Servern in kleineren Edge-Rechenzentren einrichten. Daher müssen sie die Energieeffizienz in großem Maßstab angehen. Die Energiekosten von Telekommunikationsunternehmen machen bereits 5–7 % ihrer Betriebskosten aus, so STL Partners. Durch 5G werden diese Kosten steigen.
Laut STL können Telekommunikationsunternehmen die Energieeffizienz durch die Umsetzung der folgenden Best Practices steigern:
- Implementieren fortschrittlicher Netzwerktechnologie: Bereitstellen von Hardware und Software, die auf Effizienz ausgelegt sind und effizient betrieben werden.
- Edge ausbauen: Implementieren neuer Edge-Rechenzentren zur Unterstützung der Cloud-nativen IT.
- Optimieren des Infrastrukturmanagements: Messen, Überwachen, Verwalten, Verbessern und Automatisieren von Schlüsselprozessen.
- Verbessern der Investmentprozesse: Ganzheitliche Betrachtung von Kosten und Investitionen über den gesamten Lebenszyklus.
- Zusammenarbeit mit anderen: Übernehmen innovativer Geschäftsmodelle und Standards durch Zusammenarbeit.
- Befähigen von Kunden: Telekommunikationsunternehmen können mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie Kunden 5G-fähige Services entwickeln können, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.
- Einrichten guter Governance: Telekommunikationsunternehmen können öffentliche Verpflichtungen, strategische Partnerschaften, wirksame Maßnahmen, Anreize, Personalziele und wichtige Leistungsindikatoren (KPIs) nutzen, um den Wandel voranzutreiben.

Quelle: PWC
Always-On-Datenverarbeitung
Edge-Standorte werden häufig für kritische Services wie hochauflösende Inhalte, datenintensive Analysen sowie Gesundheits- und Fertigungsprozesse genutzt. Außerdem bieten sie die dringend benötigte Verarbeitungskapazität für Workloads, die die Kapazitäten vor Ort und in der Cloud erweitert.
Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Edge-Standorte kontinuierlich betrieben werden können. Doch genau wie Rechenzentren sind auch Edge-Standorte anfällig für ungeplante Ausfallzeiten, die durch Cyberangriffe, Ausfälle von IT-Geräten, menschliches Versagen oder den Ausfall von USV-Geräten oder Batterien verursacht werden.
An Edge-Datenstandorten in allen Regionen kam es in einem Zeitraum von 24 Monaten aus diesen Gründen zu durchschnittlich 5,39 ungeplanten Ausfällen. Nach Angaben des Ponemon Institute dauerten diese Ausfälle durchschnittlich 45,4 Minuten.
Auch Kostenbeschränkungen können zu Ausfällen beitragen, wenn die Geräte nicht proaktiv überwacht und gewartet werden. Die Wartungskosten sind jedoch in der Regel nur ein Bruchteil der potenziellen Umsatzeinbußen, wenn Edge-Standorte wichtige B2B- und B2C-Services betreiben.
Glücklicherweise kann die IT-Abteilung eine Reihe von Best Practices anwenden, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zu verringern. Diese Schritte sind in der nebenstehenden Grafik dargestellt. 
Versteckte Kosten von Edge Computing
Edge-Standorte benötigen eine Notstromversorgung. Die Investition in die richtige USV trägt dazu bei, die Zuverlässigkeit und hohe Verfügbarkeit von Anwendungen zu gewährleisten. Es gibt einige versteckte Kosten für die Verwaltung der USV-Infrastruktur, die berücksichtigt werden müssen:
- Bereitstellung, Installation und Inbetriebnahme von USV-Systemen: Die anfänglichen Kosten umfassen den Kauf von USV und Batterien. Allerdings fallen bei der Installation Arbeitskosten an, da Partner die USV einrichten und konfigurieren sowie das Zubehör einführen und testen.
 Der Kauf von einbaufertigen Notstromversorgungssystemen kann die Arbeitskosten senken. Darüber hinaus sollten Sie mit einem Lieferanten zusammenarbeiten, der einen Lebenszyklus-Support (einschließlich Software- und Hardware-Support) für USV- und Stromverteilungsanlagen anbietet.
- Entsorgen von Batterien und Geräten: Die Lebensdauer und Kapazität von Batterien nimmt mit der Zeit ab. Sie müssen entfernt, ersetzt und ordnungsgemäß entsorgt werden. Dabei sind regulatorische, rechtliche und finanzielle Aspekte zu berücksichtigen. Die Entsorgung selbst der kleinsten einzelnen USV kann mehr als 100 Dollar kosten.
 Zu den Optionen gehören die Zusammenarbeit mit zertifizierten Recyclern, die die Einhaltung der Vorschriften nachweisen können, oder die Sicherstellung, dass ein neuer UPS-Anbieter diese Dienstleistungen anbietet.
- Wenn Sie Ihre USV nicht richtig dimensionieren: Die sorgfältige Berechnung der tatsächlichen Kapazität jedes USV-Systems ist der Schlüssel zur Optimierung des Betriebs. Berücksichtigen Sie den Leistungsfaktor, um zu prüfen, welche Last die USV tragen kann.
 Die richtige Dimensionierung trägt dazu bei, Ineffizienzen zu verringern, und sorgt dafür, dass am Edge-Standort keine unbeabsichtigten Latenzzeiten auftreten. Darüber hinaus trägt eine echte Online-USV, die kontinuierlich hochwertigen Wechselstrom ohne Unterbrechung liefert, wenn auf Batteriebetrieb umgeschaltet wird, zum Schutz der IT-Ausrüstung bei.
- Laufende Überwachung und Verwaltung: Proaktive Überwachung ist ein Muss, um wertvolle IT-Geräte zu schützen. Intelligente Kontrollsysteme bieten proaktive Warnungen und Einblicke, sodass die IT-Abteilung aufkommende Probleme angehen kann, bevor sie kostspielige Unterbrechungen verursachen.
 Die Investition in eine USV, die für die Netzwerkkommunikation, die Überwachung der Umgebungsbedingungen und die Verwaltung der Infrastruktur des Rechenzentrums bereit ist, trägt zur Leistungssteigerung bei und führt zu langfristigen Einsparungen.
- Service und Unterstützung erhalten: Wenn ein Notfall eintritt, müssen Sie schnell reagieren, um kostspielige Ausfallzeiten zu vermeiden oder zu begrenzen. Allerdings können Serviceverträge versteckte Kosten enthalten. Prüfen Sie die Verträge, um herauszufinden, welche Teile und Arbeitsleistungen als Standard gelten und was der Vor-Ort-Support im Notfall kostet.
 Ein Partner, der einen 24x7x365-Support anbietet, bietet Ihnen Unterstützung, wann und wo Sie sie brauchen. Ein Servicevertrag, der 100 % der Arbeits-, Reise- und Ersatzteilkosten abdeckt, trägt zum Schutz von Anlagen und Investitionen bei und stellt sicher, dass sie wie erwartet funktionieren.
Edge Computing in verschiedenen Branchen
Mit seiner Fülle an Anwendungen bietet Edge Computing Möglichkeiten für jedes Unternehmen. Was Edge für ein Unternehmen bedeutet, hängt natürlich unter anderem von der Branche, dem Geschäftsmodell, den Zielen und den technologischen Anforderungen ab.
Hier erfahren Sie, wie Edge Computing Branchen wie das Bildungs- und Gesundheitswesen, Behörden und den Einzelhandel verändert. 

Edge Computing im Bildungswesen
Bildungseinrichtungen nutzen mehr Technologie als je zuvor. Dieser Trend hat sich während der Pandemie beschleunigt, da sie ein weit verbreitetes Fernstudium für Schüler und Studenten ermöglichten. Während Hochschulen, Universitäten und Forschungszentren ihre eigenen Rechenzentren betreiben können, ist dies bei Schulen nicht der Fall.
Edge Computing unterstützt Fernunterricht und mobiles Lernen sowie neue Innovationen wie VR/AR und Makerspace, die es Lehrkräften ermöglichen, interaktive, persönliche Erfahrungen zu schaffen, die das Lernen fördern.
Bildungseinrichtungen können ihre Internetpräsenz durch den Einsatz von IT-Infrastrukturen leicht aufbauen oder erweitern. Referenzdesigns können bei der Auswahl der Ausrüstung helfen, die für die Bereitstellung wichtiger Geräte erforderlich ist, damit diese so schnell und nahtlos wie möglich in Betrieb genommen werden können. Sie können Netzwerk- und Serverschränke oder in sich geschlossene, sichere Smart Racks einrichten, um auf kleinem Raum mehr Möglichkeiten zu haben. Oder IT-Teams können schnell modulare Rechenzentren auf dem Campus einrichten, um E-Learning in großem Umfang zu unterstützen. Alle diese Lösungen bieten eine zuverlässige Performance sowie integrierte Stromversorgung und Kühlung. Außerdem können sie in Räumen untergebracht werden, die normalerweise nicht für IT ausgelegt sind.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite der Bildungsbranche.
Edge Computing im Gesundheitswesen
Organisationen des Gesundheitswesens, darunter Krankenhäuser, Kliniken, Ärztenetzwerke, Versicherer, staatliche Stellen und andere, konzentrieren sich auf die Verbesserung der Patientenergebnisse. Diese Organisationen wollen einen besseren Service bieten, der das Wohlbefinden der Patienten steigert, die Zahl der Wiedereinweisungen verringert und zugleich die Kosten senkt.
Gleichzeitig revolutioniert die Technologie den Gesundheitspflegebereich. Organisationen des Gesundheitswesens setzen telemedizinische Anwendungen, Wearables, mit Sensoren versehene Medikamentenverpackungen und andere Hilfsmittel ein, um die Patientenversorgung und die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern und gleichzeitig den Einzelnen stärker in seine Gesundheitsprozesse einzubeziehen. Diese kritischen Services sind jedoch auf kontinuierliche Konnektivität und hohe Betriebszeiten angewiesen, um ihr Versprechen zu halten.
Edge Computing und IoT ermöglichen diese neuen Anwendungen und liefern die erforderliche Leistung. Edge sorgt außerdem dafür, dass die Datenspeicherung und -verarbeitung lokal erfolgt, was die Einhaltung des Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) in den USA und ähnlicher Vorschriften außerhalb der USA erleichtert. Darüber hinaus können mit Hilfe von Edge-Analysen Bevölkerungsdaten erstellt werden, die den Anbietern helfen, ihre Ressourcen und Investitionen auf neue Trends auszurichten.
Organisationen des Gesundheitswesens können Referenzdesigns verwenden, um Server- und Netzwerkschränke oder modulare Rechenzentren effizient und bedarfsgerecht einzusetzen. Sie können auch intelligente Racks verwenden, indem sie sichere, in sich geschlossene Einheiten in nicht-traditionellen Räumen wie Krankenhausfluren aufstellen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zur Gesundheitsbranche.
Ressourcen
Edge Computing in Behörden
Behörden sind bestrebt, ihre IT-Infrastrukturen zu modernisieren und zu warten. Während der Pandemie sahen sie sich mit einer beispiellosen Nachfrage nach Services konfrontiert, die die internen Netzwerke überforderte. Gleichzeitig arbeiteten viele IT- und Geschäftsmitarbeiter an entfernten Standorten und benötigten einen sicheren Fernzugriff auf Anwendungen und Systeme vor Ort.
Behörden unterliegen strengeren Anforderungen als viele andere Unternehmen und müssen sich in komplexen Beschaffungsprozessen zurechtfinden. Als Teil der kritischen Infrastruktur des Landes ist eine kontinuierliche Betriebszeit eine Notwendigkeit, ebenso wie die System- und Datensicherheit aufgrund vertraulicher Vorgänge. Die öffentlichen Haushalte sind häufig im Wandel begriffen. Was in einem Jahr noch verfügbar ist, kann im nächsten Jahr schon wieder wegfallen. Daher müssen die Behörden schnell handeln, um die benötigten Lösungen zu erhalten und gleichzeitig komplexe Budgetierungsprozesse zu bewältigen. 
Edge Computing kann den Mitarbeitern von Behörden den Zugang zu den von ihnen benötigten Systemen erleichtern. IT-Mitarbeiter können die Fernüberwachung und -verwaltung nutzen, um eine hohe Betriebszeit von Edge-Standorten zu gewährleisten.
Anbieter können Edge-Lösungen bereitstellen, die für den öffentlichen Sektor konform sind, die Vorschriften der Bundesregierung erfüllen und den Behörden helfen, die Ziele der U.S. Data Center Optimization Initiative (DCOI) und der Modernisierung zu erreichen.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite zu Behörden.
Ressourcen
Edge Computing im Einzelhandel
Einzelhändler wollen das Versprechen des Omnichannel-Handels einlösen. Physische Ladengeschäfte stellen einen Vorteil dar, der durch den Einsatz von Technologie noch besser genutzt werden kann, indem die Interaktion mit Produkten zu einer echten Entdeckungs- und Forschungserfahrung wird. Die Kunden recherchieren und kaufen über mobile Geräte, Websites und Geschäfte und erwarten einen nahtlosen Ablauf. Zu den wichtigsten Trends, die die Prozesse und Systeme von Einzelhändlern herausfordern, gehören das Online-Reservieren und Abholen in der Filiale, das Online-Kaufen und Abholen in der Filiale und das Online-Kaufen und Zurückgeben in der Filiale.
Darüber hinaus können fortschrittliche Analysen den Einzelhändlern helfen, alles zu verbessern: von Just-in-Time-Fertigungsprozessen bis hin zu Vertrieb und Bestandsmanagement. Da Geschäfte zunehmend als Vertriebszentren dienen, wissen Einzelhändler, wie wichtig es ist, die Online-Abwicklung richtig zu gestalten, um die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten und die Rentabilität zu maximieren.
Edge Computing hilft den Einzelhändlern, diese Anforderungen zu erfüllen. Edge-Technologien wie intelligente Schränke können flexibel in Geschäften platziert werden, um neue Anwendungen zu betreiben. Modulare Rechenzentren in Lagern ermöglichen hingegen ausgefeilte Analysen, die jeden Aspekt der Lieferkettenprozesse optimieren. Einzelhändler können ihre eigenen Lösungen auswählen oder Referenzdesigns verwenden, um die Technologie an ihre räumlichen Gegebenheiten, Sicherheitsanforderungen und Umgebungsbedingungen vor Ort anzupassen.
Mit Edge in die Zukunft
Egal, ob Sie gerade erst anfangen oder Ihr Netzwerk schnell skalieren: Edge Computing kann Ihnen dabei helfen, ein außergewöhnliches Erlebnis mit minimalen Latenzzeiten zu bieten. Sie können auch die Möglichkeiten der Automatisierung und Analyse nutzen, um Ihr Unternehmen umzugestalten und ineffiziente Prozesse zu erkennen und zu beseitigen.
Edge Computing hilft bei der Lösung der Frage, wo datenintensive Workloads verarbeitet werden sollen, und reduziert so die Bandbreite und die Netzwerkbelastung bei gleichzeitiger Kostensenkung. Unbegrenzt skalierbar und in der Lage, wann und wo Sie wollen eingesetzt zu werden, bringt Edge Rechenzentrumsfunktionen zu Ihnen. Das Ergebnis ist, dass Edge die Erfolgschancen zwischen den Unternehmen ausgleicht und Datenverarbeitungskapazitäten in unmittelbarer Reichweite bereitstellt.
Schließlich verbessert Edge Computing die Geschäftskontinuität und Notfallwiederherstellungsstrategie Ihres Unternehmens, die Sicherheitslage und die Fähigkeit, Compliance-Verpflichtungen zu erfüllen, indem es ein verteiltes Netzwerk ermöglicht, das lokale Datenspeicherung und -verarbeitung bietet.
Erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen von Edge Computing profitieren kann.